线程中讨论的其他部件:TAS5760XXEVM, TLV320AIC3262,
您好,
我们获得了PurePath控制台主板(修订版 F,可能)和
TAS5760xxEVM最近尝试了模拟输入AIN1
在BTL模式下。 但是,扬声器没有声音
到目前为止的产出。 我们可以观察到的情况如下:
I2S信号,即MCLK,SCLK,SDIN, LRCK,看
TAS5760输入引脚正常,但我们不确定
这些信号是否基于AIN1信号源
(可能不是AIN1)。
其它TAS5760针脚看起来正常;它不在中
故障状态或关闭模式;输出引脚为
在GND和VDD之间摆动。
另一方面,耳机输出正常
AIN1和USB音频输入。
对于这些现象,我们怀疑TLV320AIC3262中的信号路径
(DIN3 -> DOUT1)配置不正确。 还有其他的
我们必须对TLV320AIC3262执行哪些操作? 否则,您是否有
是否有任何想法使其发挥作用?
提前感谢。
此致,