This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:PurePath和EVM不工作

Guru**** 2362820 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM, TLV320AIC3262, TAS5760M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/578965/tas5760m-purepath-and-evm-don-not-work

部件号:TAS5760M
线程中讨论的其他部件:TAS5760XXEVMTLV320AIC3262

您好,

我们获得了PurePath控制台主板(修订版 F,可能)和
TAS5760xxEVM最近尝试了模拟输入AIN1
在BTL模式下。  但是,扬声器没有声音
到目前为止的产出。  我们可以观察到的情况如下:

   I2S信号,即MCLK,SCLK,SDIN, LRCK,看
   TAS5760输入引脚正常,但我们不确定
   这些信号是否基于AIN1信号源
   (可能不是AIN1)。

   其它TAS5760针脚看起来正常;它不在中
   故障状态或关闭模式;输出引脚为
   在GND和VDD之间摆动。

   另一方面,耳机输出正常
   AIN1和USB音频输入。

对于这些现象,我们怀疑TLV320AIC3262中的信号路径
(DIN3 -> DOUT1)配置不正确。  还有其他的
我们必须对TLV320AIC3262执行哪些操作?  否则,您是否有
是否有任何想法使其发挥作用?

提前感谢。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Yamaoka-san,

    为了将PPCMB的模拟输入用作TAS5760MEVM的源,应配置AIC3262,这是通过选择“Line In”图在GUI的“Main”(主)选项卡上完成的。 此外,首次初始化TAS5760xx插件时,如果没有代码写入amp yo,则应切换寄存器0x01的位0,因为默认情况下,设备配置为PBTL模式。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您这么快的回复。  我们认为我们已经做到了
    所附屏幕截图中显示的所有基本设置。
    除了单击GUI中的组件之外,是否还有其他选项?

    提前感谢。
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尝试使音频数据信号绕过AIC3262,但它没有任何改变。

    我们尝试使音频数据信号绕过AIC3262,但它没有任何改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有机会使用PPCMB Rev. D,并尝试了。  IT和EVM可与1.16 软件版本配合使用,而F版和EVM无法使用。  嗯...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yamaoka-san,

    感谢您的反馈,这可能表明使用的PPCMB Rev F已损坏。 使用PPCMB Rev F时,您是否有TAS5760M输出的捕获?这可以让我们了解问题的根本原因。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我们有三个PPCMB Rev F板和两个EVM板。  我们确认任何组合都不起作用,因此我们无法想象这三个PPCMB都已损坏。  另一方面,我们要求一家机构将其替换为Rev D

    谢谢。
    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsumi,您好!

    感谢您的反馈。 如果所有主板都不工作,则问题可能与前面提到的设备默认配置有关。 请尝试使用GUI的“寄存器”选项卡切换寄存器0x01的位D0,以确保在使用PPCMB Rev F时放大器未处于PBTL模式?

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    哦,F版很棒!!  我们所做的一切似乎只是确认D0设置为1 (即,不是关闭)。  但是切换位会触发内部调节器的初始化,不是吗?

    无论如何,非常感谢您的帮助。  您可以关闭此线程。
    此致,