请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3255 设计时附带了示意图,但功率不足。
提供的电源为36 VDC。
如果输入电流超过约2.5 安培,则输出故障信号。
测试条件是3Vp-p/800Hz 信号输入。
我认为这不是温度问题,因为散热器设计正确。
此外, 还 安装 并 操作风扇。
请告诉我我们缺少什么。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计时附带了示意图,但功率不足。
提供的电源为36 VDC。
如果输入电流超过约2.5 安培,则输出故障信号。
测试条件是3Vp-p/800Hz 信号输入。
我认为这不是温度问题,因为散热器设计正确。
此外, 还 安装 并 操作风扇。
请告诉我我们缺少什么。