This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在'PBTL'模式下输出功率低。

Guru**** 2341730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598852/tpa3255-output-power-is-low-at-pbtl-mode

部件号:TPA3255

设计时附带了示意图,但功率不足。

提供的电源为36 VDC。

如果输入电流超过约2.5 安培,则输出故障信号。

测试条件是3Vp-p/800Hz 信号输入。

我认为这不是温度问题,因为散热器设计正确。

此外,  还  安装 并 操作风扇。

请告诉我我们缺少什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manseong您好,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    我的一位同事将很快作出答复,提供进一步的资料。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manseong您好,

    很抱歉耽误你的时间。
    您是否说输入放大器的电流是2.5 安培? 这似乎太高了。
    您驾驶的负载是多少?
    原理图的链接对我不起作用。 是否可以再次尝试附加它们?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我很抱歉。 未附加PDF。
    我已修改过帖子。请再次检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manseong,
    感谢您重新附加PDF。 我现在可以阅读它们了。 我看不到原理图有任何问题。 您能否为我提供更多信息:
    1.关机前您可以获得的最大输出功率是多少?
    2.您驾驶的是什么负荷?
    3.您使用哪种电感器?
    此致,