This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2PWPEVM:打开SS功能时具有高频噪音

Guru**** 2892190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/612352/tpa3140d2pwpevm-has-high-frequecy-noise-when-open-the-ss-function

部件号:TPA3140D2PWPEVM
主题中讨论的其他部件:TPA3140D2

当我打开EVM的展频功能时,它将产生一些高频噪声,如所附图片中所示。 我怎么能得到它的肋排?  因为我们需要扩频模式才能通过EMC的线路行为。

SS关闭1模式:

   它是无噪音的,至少它是不可听的,750kHz和谐波可能只是设备拾音。

SS关闭2模式:

   也还可以。非常类似于SS OFF 1 (SS关1)模式。

SS开启1模式:

   9.66Khz音调很烦人。

SS开启2模式:

   4.7Khz音调和9.4Khz音调非常烦人。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我认为如果应用设计足够好,10kHz的噪音可以消除。 请向我展示您的SCH&PCB? 您使用的是差分还是单端输入模式? 请尽可能多地使用差分输入模式。 此外,PCB上的GNDING对于噪声缓解也非常重要,请同时检查主板上的GNDING性能。 模拟接地和电源接地应连接在散热垫上,散热垫应用作TPA3140D2的中央接地或星形接地。 请保持每个输出的电流环路通过输出滤波器,并尽可能小且紧固地回到GND。 必须将散热垫焊接到PCB上,以获得适当的热性能和最佳的可靠性。 热区下方应均匀分布七行实心通孔。 通孔应连接至实心铜平面,可在内部层或PCB底部层上。 另请参阅我们的TPA3140D2 EVM设计 。www.ti.com/.../slou405.pdf
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户测试了我们的EVM,并投诉了高频噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请检查测量设置中的GNDing (板和仪器之间的GND连接)。此测量是敏感的。

    10kHz和5kHz频率 输出,它们 实际上来自SS调制。 下图 显示 启用SS1或SS2时的调频。 但是,如果在设计和测量过程中仔细考虑GNDing,这些音调噪声显然可以被抑制。 此设备已批量投产几年,广泛应用于电视/扬声器市场。 我们从未听到客户关于此问题的投诉。   

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 这对您的问题有帮助吗? 谢谢,Jeff