Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3140D2PWPEVM 主题中讨论的其他部件:TPA3140D2
当我打开EVM的展频功能时,它将产生一些高频噪声,如所附图片中所示。 我怎么能得到它的肋排? 因为我们需要扩频模式才能通过EMC的线路行为。
SS关闭1模式:
它是无噪音的,至少它是不可听的,750kHz和谐波可能只是设备拾音。
SS关闭2模式:
也还可以。非常类似于SS OFF 1 (SS关1)模式。
SS开启1模式:
9.66Khz音调很烦人。
SS开启2模式:
4.7Khz音调和9.4Khz音调非常烦人。