Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM5102A 您好,
PCM5102A数据表第16页提到"在不需要XSMT的系统中,它可以直接连接到AVDD "。
因此,如果将XSMT引脚直接连接至AVDD并为DVDD和LDOO提供外部1.8V电源,PCM5102A是否正常工作?
同样,如果将XSMT引脚直接连接至DVDD,并且DVDD和LDOO都使用外部1.8V电源,PCM5102A是否正常工作?
XSMT引脚的典型阈值 如以下第31页所示。
请您给我以上的建议吗?
此致,
加藤