This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:使用外部1.8V电源将XSMT引脚直接连接到AVDD (用于DVDD和LDOO)时的行为

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/621000/pcm5102a-behavioral-when-directly-connecting-xsmt-pin-to-avdd-with-an-external-1-8v-supply-for-both-dvdd-and-ldoo

部件号:PCM5102A

您好,

PCM5102A数据表第16页提到"在不需要XSMT的系统中,它可以直接连接到AVDD "。
因此,如果将XSMT引脚直接连接至AVDD并为DVDD和LDOO提供外部1.8V电源,PCM5102A是否正常工作?
同样,如果将XSMT引脚直接连接至DVDD,并且DVDD和LDOO都使用外部1.8V电源,PCM5102A是否正常工作?
XSMT引脚的典型阈值 如以下第31页所示。

请您给我以上的建议吗?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kato-San,

    我理解数据表中的混淆,我将寻求设计团队的澄清。 第30页上有一条注释,警告用户不要让XSMT超过DVDD +0.3V,以免损坏设备。 我认为最好的解决方案是将XSMT连接到DVDD (如果您不使用它)。

    我希望今天能充分回答你的问题。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    加藤山

    我已向我们的设计团队确认,XSMT在DVDD域上运行。 因此,在DVDD和LDOO为1.8V的情况下,文本不正确,因为它假定DVDD=AVDD=3.3V。 感谢您为我们指出这一点。

    因此,如果您的DVDD和LDOO = 1.8V,如果您不使用软静音功能,则应将XSMT连接到DVDD (1.8V)。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul-San,

    感谢您的及时回复。
    我理解,如果客户有其他问题,我会与您联系。

    此致,
    加藤