This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:正弦波3.4kHz

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618918/tlv320aic1110-sine-wave-3-4khz

部件号:TLV320AIC1110

大家好。  

我想先测试编解码器TLV320AIC1110,然后再将其用于自己的设计。 然后就出现了这样的问题。

-寄存器为: 9B 0340 A0 00 00 00 (MIC1选择,EAR1选择,线性模式,滤波器-关闭)

-在MIC1上输入正弦波75..3400 Hz (约20mV)

- Digatal data is loops PCM_OUT to PCM_In

-在 EAR1_ON-EAR1_OUT上- 耳机和示波器

- PCM_CLK和MCLK连接到一根2048MHz,PCM_SYN -每256 CLKS,8kHz的电线

所以,我看到了正弦波在外波的分布(见图)。 它不是理想的正弦。

此类"步骤"的间隔约为20美元。  

如果正弦频率=1000Hz,则失真(步数)不是很明显,但我看到了它们

_____

然后我将时钟(PCM_CLK和MCLK)增加到8MHz, "步长"变短(在2MHz - 20us上,在8MHz - 5us上)。

____

任何人都可以生成3 kHz正弦波并观看它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vlad,

    我已请我的同事 查看您的问题,他将尽快回复您。 您能否共享您正在使用的时钟和注册配置?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vlad,

    遇到问题时,能否分享设备的准确配置? 增益设置为什么?

    此致,

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diego,你好,Ravi。 Thx快速回答。

    在我在第一条消息中发布时,寄存器的值[0x00..0x06]

    9B 03 40 A0 00 00 00

    从地址0x02到0x06的注册表是默认值。

    我已将reg00更改为0x9B,将reg01更改为0x03。

    主板的相关信息。 板是简单的印刷电路板-适配器tqfp32到dip。 PCM(TDM总线) I使用Atmel MCU Sam E70。

    PCMclk和MCLK连接在一起,但频率值为2083MHz (150m/72)。

    PcmSyn是pcmclk/MCLK的每256个时钟。

    PcmSyn High的长度为8个时钟,数据在PcmSyn下降时移出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人能在输出上观看oscillogpramm F>3kHz吗?