https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/618918/tlv320aic1110-sine-wave-3-4khz
部件号:TLV320AIC1110大家好。
我想先测试编解码器TLV320AIC1110,然后再将其用于自己的设计。 然后就出现了这样的问题。
-寄存器为: 9B 0340 A0 00 00 00 (MIC1选择,EAR1选择,线性模式,滤波器-关闭)
-在MIC1上输入正弦波75..3400 Hz (约20mV)
- Digatal data is loops PCM_OUT to PCM_In
-在 EAR1_ON-EAR1_OUT上- 耳机和示波器
- PCM_CLK和MCLK连接到一根2048MHz,PCM_SYN -每256 CLKS,8kHz的电线
所以,我看到了正弦波在外波的分布(见图)。 它不是理想的正弦。
此类"步骤"的间隔约为20美元。
如果正弦频率=1000Hz,则失真(步数)不是很明显,但我看到了它们
_____
然后我将时钟(PCM_CLK和MCLK)增加到8MHz, "步长"变短(在2MHz - 20us上,在8MHz - 5us上)。
____
任何人都可以生成3 kHz正弦波并观看它吗?