请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5782M 大家好,
请确认:
1.在I2S时钟存在之前,I2C初始化是否可以完成? 音量控制如何-它是否需要wclk?
2.19.2MHz是否可用作48kHz SR的MCLK (MCLK = 40xWCLK,BCLK = 64xWCLK)? 现在使用3.072MHz BCLK作为MCLK。
非常感谢您的支持,
Kevin Dang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Kevin:
实际上,我正在更新应用手册TAS5782M流程。 其中一项更改是添加通电和断电顺序。
以下是您将在更新的应用手册中看到的内容。
e2e.ti.com/.../Appendix-B.-Power_2D00_Up-and-Power_2D00_Down-Sequence.pdf
Andy