This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:将BCLK用作内部主时钟TLV320AIC3104的源

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/635058/tlv320aic3104-using-bclk-as-source-for-internal-master-clock-tlv320aic3104

部件号:TLV320AIC3104

您好,

我只将BCLK用作aic3104的内部主时钟源,但它不起作用(使用MCLK工作正常)。

我的注册配置:

    {0x01,0x80}//软重置
     {0x00,0x00}//选择第0页
     {0x66,0x22}//PLLCLK_In使用BCLK
     //  BCLK=2.048MHZ,WCLK = 8kHz,P = 1,R = 1, J = 48,D = 0
     {0x03,0x91}//PLL已启用, P=1
     {0x04,0xc0}//J = 48
     {0x05,0x00}//D = 0
     {0x06,0x00}
     {0x0B,0x01}//R = 1  
     {0x02,0xAA}//WCLK=8kHz
//route: MIC1R-->ADC->DOUT  DIN->DAC--> Rright_LOP/M
{0x09, 0x47} //DSP模式,16位  
{0x13, 0x04} //打开左侧ADC的电源
{0x16, 0x84} //MIC1RP/M 处于 全 差动 模式,为R-ADC加电
{0x0F, 0x7f} //取消L-ADC PGA的静音
{0x10, 0x7f} //取消R-ADC PGA的静音
{0x07, 0x0a} //FS (参考)= 48kHz
{0x25, 0xc0} // DAC通电  
{0x2B, 0x00}//取消L-DAC静音
{0x2C, 0x00} //取消R-DAC的静音
{0x5c, 0x80}// DAC_R1路由到Rright_LOP/M
{0x5d, 0x09} //取消右LOP/M静音
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucas:

    我不确定您的2.048MHz比特时钟来自哪里?   WClk为8kHz, 位分辨率为16, 因此BCLK应为800*2*16=256kHz。  您的MCLK可能是2.048MHz?

    256khz超出PLL的输入频率要求,因此使用BCLK是不存在问题的。   如果您要使用MCLK, 则根本不需要使用PLL, 只需使用分频器电路。  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Lucas:

    您是否能够解决您的问题?