请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC3104 您好,
我只将BCLK用作aic3104的内部主时钟源,但它不起作用(使用MCLK工作正常)。
我的注册配置:
{0x01,0x80}//软重置
{0x00,0x00}//选择第0页
{0x66,0x22}//PLLCLK_In使用BCLK
// BCLK=2.048MHZ,WCLK = 8kHz,P = 1,R = 1, J = 48,D = 0
{0x03,0x91}//PLL已启用, P=1
{0x04,0xc0}//J = 48
{0x05,0x00}//D = 0
{0x06,0x00}
{0x0B,0x01}//R = 1
{0x02,0xAA}//WCLK=8kHz
//route: MIC1R-->ADC->DOUT DIN->DAC--> Rright_LOP/M
{0x09, 0x47} //DSP模式,16位
{0x13, 0x04} //打开左侧ADC的电源
{0x16, 0x84} //MIC1RP/M 处于 全 差动 模式,为R-ADC加电
{0x0F, 0x7f} //取消L-ADC PGA的静音
{0x10, 0x7f} //取消R-ADC PGA的静音
{0x13, 0x04} //打开左侧ADC的电源
{0x16, 0x84} //MIC1RP/M 处于 全 差动 模式,为R-ADC加电
{0x0F, 0x7f} //取消L-ADC PGA的静音
{0x10, 0x7f} //取消R-ADC PGA的静音
{0x07, 0x0a} //FS (参考)= 48kHz
{0x25, 0xc0} // DAC通电
{0x2B, 0x00}//取消L-DAC静音
{0x2C, 0x00} //取消R-DAC的静音
{0x5c, 0x80}// DAC_R1路由到Rright_LOP/M
{0x5d, 0x09} //取消右LOP/M静音
{0x25, 0xc0} // DAC通电
{0x2B, 0x00}//取消L-DAC静音
{0x2C, 0x00} //取消R-DAC的静音
{0x5c, 0x80}// DAC_R1路由到Rright_LOP/M
{0x5d, 0x09} //取消右LOP/M静音