Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA6139A2 大家好,
请帮助检查TPA6139上的杂音问题:我们插入音频插孔,然后在200毫秒后取消TPA6139的静音。
1.当我们在客户板上取消TPA6139静音时,我们将在音频输出通道上看到负波形,并听到杂音。
2.同时,我们在TPA6139的音频输入侧看到一个信号。
3.如果我让AMP的音频输入浮动,则音频输出上不会有负信号,也不会听到杂音。
有否建议我们解决流行噪音问题? 喜欢延迟更多时间(500毫秒或更长时间?) 或修改电容器或...? 我们已经拆除了C476和C581 ,CVSS和充电具有相同的1uF电容器。
感谢您的善意帮助。
此致,
Gary Teng说