This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:静音关闭时出现TPA6139杂音问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634773/tpa6139a2-tpa6139-pop-noise-issue-on-mute-off

部件号:TPA6139A2

大家好,

 请帮助检查TPA6139上的杂音问题:我们插入音频插孔,然后在200毫秒后取消TPA6139的静音。

1.当我们在客户板上取消TPA6139静音时,我们将在音频输出通道上看到负波形,并听到杂音。

2.同时,我们在TPA6139的音频输入侧看到一个信号。

3.如果我让AMP的音频输入浮动,则音频输出上不会有负信号,也不会听到杂音。

 有否建议我们解决流行噪音问题? 喜欢延迟更多时间(500毫秒或更长时间?)  或修改电容器或...? 我们已经拆除了C476和C581 ,CVSS和充电具有相同的1uF电容器。

感谢您的善意帮助。

此致,

Gary Teng说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    如您所述,爆音是由TPA6139A2输入处的瞬态信号引起的。
    增加等待时间可能是一个选项,考虑到第二个示波器捕获需要大约400毫秒才能实现安全/无弹出取消静音。
    什么连接到TPA6139A2的输入? 在最后一张图片中,我可以看到设备和输出连接,但不能看到输入。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    图1中显示的输入信号 2来自耳机插孔自动插入过程。 TPA6139的音频源是DisplayLink芯片中的音频编解码器。 在这种情况下,无论编解码器是否发出声音,拔插耳机插孔时,放大器的输入中都将有正信号波形,而当我们取消放大器静音时,放大器的输出中将显示负波形。 但是,如果我断开了放大器和编解码器之间的连接,则在正在处理的耳机插孔上不会发现异常信号。
    2.我将尝试查找TPA6139 EVM以测试该问题。 但为什么我取消静音时TPA6139会出现负-500mV的Pop? 如何消除它?

    感谢您的回复。

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary,

    我在TPA6139A2 EVM板上测试了静音/取消静音,它不会生成任何瞬态信号。
    您是否有机会让EVM进行测试?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    我没有TPA6139 EVM,但我测试了其他TPA613x EVM,却没有听到杂音。 我已向客户提供您的意见,如果有其他问题,请稍候。 感谢您的善意帮助。

    此致,

    Gary