This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:频率与THD+N图

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629779/tpa3128d2-frequency-versus-thd-n-plots

部件号:TPA3128D2

您好,

客户需要振荡器频率400kHz和1200Hz上TPA3128D2的频率与THD+N图。
如果TI没有这些数据,您是否会通过以下条件来测量这些数据?

PVCC=24V,增益=26dB,RL=4Ω Ω,BTL,PO=1W / 15W
用于测量的LC滤波器和LPF的截止频率  应设置 在50kHz左右。

此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    实际上,THD性能在400kHz和1200kHz之间是相同的。 请问客户为什么要使用1200MHz的切换频率? 如果PWM开关频率较高,则开关损耗也会很高,然后器件上的效率会较低。 通常,我们的大多数客户使用400kHz,在这种情况下,性能足够好。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩-桑,

    我们的客户似乎只想知道振荡器频率是否影响THD。
    由于最大频率,他必须选择1200kHz。

    此致,

    Akio Ito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    我理解这个。 很遗憾,我们没有此数据(PVCC=24V,增益=26dB,RL = 4Ω Ω,BTL,PO=1W/15W, FSW=1200kHz)。 我现在不在办公室,正在度假,我一回到办公室就会收集这些数据。 希望我能在2016年10月向您发送数据。 感谢您的耐心!

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ito-san! 这里是否还有一个未决问题? 我不确定是否通过电子邮件解决了此问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    关于TI是否拥有客户想要的数据的问题已解决。
    我答应他在10月16日之前发送所需的数据。 但我现在还没有得到数据。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ito-san,

    很抱歉回复太晚了,因为我正在进行bizz之旅。 请参阅以下图表,了解THD性能与频率(400kHz和1200kHz PWM开关频率)的对比情况。 测试条件是PVCC=24V,增益=26dB,RL=4Ω Ω,BTL模式。

    根据以上数据,我们可以看到THD性能稍微差一些,FSW=1200kHz的频率比400kHz的频率低一些,但仍然大致相同。 我们建议客户使用400kHz FSW代替1200kHz,以获得更高的效率和更好的性能。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩-桑,

    非常感谢您的友好合作。

    此致,

    Akio Ito