This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:I2C多个从属设备/单个主设备

Guru**** 2365150 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5766MRMTEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/630742/tas5766m-i2c-multiple-slaves-single-master

部件号:TAS5766M

您好,

 

我在 同一I2C总线上有2x TAS5766M–是否有任何方法可以通过单个I2C访问同时配置两个器件?

 

请告诉我

 

提前感谢您的支持。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有相同i2c地址的两个TAS5766Ms不能位于同一i2c总线上。 您可能需要使用i2c多路复用器,如  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    为什么它们不能位于同一I2C总线上?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C规范要求每个i2c从属设备在一条i2c总线上具有唯一的i2c地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    我方面还有一个问题:TAS5766M有7位用于自己的从属地址。 从属地址的前五位(MSB)为出厂地址
    预设为1.0011万 (0x9x)。 地址字节的后两位是设备选择位,可由ADR1和ADR0引脚由用户定义。 然后,同一总线上最多可同时连接四个TAS5766M。 每个TAS5766M在收到自己的从属地址时作出响应。
    假设我在同一I2C总线上连接了两个TAS5766M (每一个都在接收自己的从属地址时做出响应),我是否可以使用PPC3来配置这两个呢?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在讨论在客户主板上配置两个TAS5766Ms设备? 如果是, 您可以使用TAS5766_Dual EVM应用程序中的系统内调谐功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,

    客户希望使用我们的EVM 来尝试 配置两 个TAS5766M -他们还没有安装TAS5766M的任何主板。

    假设他们将TAS5766MRMTEVM与主机MCU结合使用,他们是否仍可以使用TAS5766_dual EVM应用程序中的系统内功能?

    他们是否需要对我们的EVM进行任何硬件更改?

    测试设置为:PPC3 ->USB->TAS5766MRMTEVM->I2C->host MCU

    请告诉我

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您谈论的这两个TAS5766 Ms在哪里?  TAS5766MRMTEVM 或客户主板上的两个?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TAS5766MRMTEVM上的两个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需更改硬件。