Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5766MRMTEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5766M 您好,
我在 同一I2C总线上有2x TAS5766M–是否有任何方法可以通过单个I2C访问同时配置两个器件?
请告诉我
提前感谢您的支持。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M, TAS5766MRMTEVM
您好,
我在 同一I2C总线上有2x TAS5766M–是否有任何方法可以通过单个I2C访问同时配置两个器件?
请告诉我
提前感谢您的支持。
此致
Andy,
客户希望使用我们的EVM 来尝试 配置两 个TAS5766M -他们还没有安装TAS5766M的任何主板。
假设他们将TAS5766MRMTEVM与主机MCU结合使用,他们是否仍可以使用TAS5766_dual EVM应用程序中的系统内功能?
他们是否需要对我们的EVM进行任何硬件更改?
测试设置为:PPC3 ->USB->TAS5766MRMTEVM->I2C->host MCU
请告诉我
谢谢
您谈论的这两个TAS5766 Ms在哪里? TAS5766MRMTEVM 或客户主板上的两个?
Andy