This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:理想状态输出电压和放大器;散热器的温度问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631026/tpa3255-ideal-state-o-p-voltage-temp-issue-with-heatsink

部件号:TPA3255

您好,TI团队:

温暖的问候!!

我使用了两 个TPA3255芯片来实现300W输出。 其中一个是作为主人,另一个是从属。 VDD引脚处的电源电压为35V,我们使用双初级和单次级音频变压器来耦合 TPA3255输出电压。

1)当设备处于理想状态时(没有任何音频输入且未放置散热器)

在这种情况下 ,TPA3255输出为55mV,IC温度低于55deg。 我们没有遇到任何问题。

2) 设备处于理想状态时(没有任何音频输入和IC上的通用散热器)

在这种情况下,TPA3255输出为1V (1伏RMS),IC温度升高超过95度,并且由于过温设备而关闭。 散热器安装图像在此处共享,供您参考。

在这种情况下,两个IC顶部散热垫都通过散热器短路。 我们注意到,在放置散热器时,输出电压是在没有任何输入的情况下产生的。

请告诉我们,我们是为两个IC使用通用散热器,还是需要在电路 级别处理任何问题。 期待您的回复。  

  

此致

Prasaath.k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    正在等待您的回复。 请分享您对此的意见 。

    此致

    Prasaath.k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasaath,

    根据您的描述,我同意您的看法,您似乎看到散热器连接了设备上的几个针脚,而不应该连接。  其中一种可能是胶或衬垫导电,并造成这种意外连接。   

    您可以为两个设备使用单个散热器,但如果两个设备都运行最大功率,则必须考虑,散热器可能会更快地加热。   

    如果您有任何其他问题,请告诉我。

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    我们制造了20Nos PCB。 在所有PCB中,我们都面临相同的问题。 似乎不存在Paste (粘贴)或PAD Short (垫片短路)问题。 请告诉我芯片级别,是否建议将两个IC的热垫都短。 因此,IC内部正在进行任何切换。  

    我们的设计将投入生产,在这种情况下,许多设计都是不可接受的。 我们在散热器中使用风扇来散热。 使用2个散热器不是可能的解决方案。  

    在以前的设计中,我们使用了TAS5630BDKDR。 在该设计中,我们还使用散热器对两个IC散热垫短路。 但我们没有遇到任何电压或温度问题。

    请分享您对此的意见。

    此致

    Prasaath.k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasaath,

    是的,您可以使用散热器将IC散热垫短路,听起来设备使用相同的切换频率,所以这不是问题。   

    设备在通过它运行信号时是否工作正常?  

    谢谢!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roberto:

    切换频率选择按照数据表进行。 它在主从模式下工作。

    IC工作正常,具有输入信号,支持300W的全负载条件。  

    我们只能在理想情况下解决这个问题。 请帮助我们解决此问题。  

    此致

    Prasaath.k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prasaath,

    我注意到散热器的一个安装孔非常接近其中一个痕迹。  如果连接了散热器,则会解释为什么您只能看到所描述的问题,因为IC散热垫是接地的。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    罗伯特