Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
您好,TI团队:
温暖的问候!!
我使用了两 个TPA3255芯片来实现300W输出。 其中一个是作为主人,另一个是从属。 VDD引脚处的电源电压为35V,我们使用双初级和单次级音频变压器来耦合 TPA3255输出电压。
1)当设备处于理想状态时(没有任何音频输入且未放置散热器)
在这种情况下 ,TPA3255输出为55mV,IC温度低于55deg。 我们没有遇到任何问题。
2) 设备处于理想状态时(没有任何音频输入和IC上的通用散热器)
在这种情况下,TPA3255输出为1V (1伏RMS),IC温度升高超过95度,并且由于过温设备而关闭。 散热器安装图像在此处共享,供您参考。
在这种情况下,两个IC顶部散热垫都通过散热器短路。 我们注意到,在放置散热器时,输出电压是在没有任何输入的情况下产生的。
请告诉我们,我们是为两个IC使用通用散热器,还是需要在电路 级别处理任何问题。 期待您的回复。
此致
Prasaath.k