This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:如何配置TLV320AIC3254EVM-K以在J22上获得I2S数字音频

Guru**** 2369520 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K, LMX2571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/629437/tlv320aic3254evm-k-how-to-configure-the-tlv320aic3254evm-k-to-achieve-i2s-digital-audio-on-j22

部件号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他部件: LMX2571

大家好,

我需要有关配置TLV320AIC3254EVM-K以在J22上实现I2S数字音频的帮助。

输入来自模拟输入,例如IN1_L

1.频率,f = 1kHz

2.输入电平= 500mVpp

请提供建议。

谢谢,此致,

Yaakub

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaakub,

    TLV320AIC3254EVM-K CS软件具有几个示例脚本,用于配置器件以记录音频并通过I²S Ω 输出进行流式传输。 我建议您将这些脚本作为配置设备的起点。 值得一提的是,J22位于主板底部,但I²S Ω 线也可在接头P22中找到。  

    如果将EVM与外部I²S Ω 源配合使用,则可以使用跳线J14访问编解码器的I²S Ω 线路,为此,应按如下所示配置SW2交换机。

    您能否分享有关您尝试使用此EVM实现的配置的更多信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    我还不是很清楚,在哪里可以得到示例脚本?

    我无法看到图像/链接,如您所述,要配置SW2,请重新发送。

    供您参考;我计划使用TLV320AIC3254EVM-K获取I2S数据流以用于LMX2571调制评估测试。

    此致,

    Yaakub
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaakub,

    感谢您的反馈。 我要再次附加图像,我不知道为什么以前没有正确上传。

    这些示例脚本可以在TLV320AIC3254EVM-CS软件中找到,一旦执行,您就可以找到如下所示的录制脚本:

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    再次感谢您的回复。

    我需要剪切脚本并将其粘贴到CS应用程序中的某个位置,还是只加载脚本以在P22处获得I2S输出(在IN1处输入音频)?

    请提供建议。

    此致,

    Yaakub
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yaakub,

    您可以单击“录音”选项卡的“加载”按钮,也可以复制脚本并将其粘贴到命令行界面工具中以加载配置。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师