主题中讨论的其他部件: LMX2571
大家好,
我需要有关配置TLV320AIC3254EVM-K以在J22上实现I2S数字音频的帮助。
输入来自模拟输入,例如IN1_L
1.频率,f = 1kHz
2.输入电平= 500mVpp
请提供建议。
谢谢,此致,
Yaakub
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我需要有关配置TLV320AIC3254EVM-K以在J22上实现I2S数字音频的帮助。
输入来自模拟输入,例如IN1_L
1.频率,f = 1kHz
2.输入电平= 500mVpp
请提供建议。
谢谢,此致,
Yaakub
您好,Yaakub,
TLV320AIC3254EVM-K CS软件具有几个示例脚本,用于配置器件以记录音频并通过I²S Ω 输出进行流式传输。 我建议您将这些脚本作为配置设备的起点。 值得一提的是,J22位于主板底部,但I²S Ω 线也可在接头P22中找到。
如果将EVM与外部I²S Ω 源配合使用,则可以使用跳线J14访问编解码器的I²S Ω 线路,为此,应按如下所示配置SW2交换机。
您能否分享有关您尝试使用此EVM实现的配置的更多信息?
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师