This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:TAS5760M的PBTL模式的输出电平与VDD;TAS5760L

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649881/tas5760l-output-level-vs-vdd-of-pbtl-mode-for-tas5760m-tas5760l

部件号:TAS5760L

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问  了TAS5760M 和TAS5760L的PBTL模式的输出电平与VDD

我的客户知道数据表中的RL = 6 Ω,THD + N = 10 % 数据。

但是,他需要以下条件下的数据。

RL = 6Ω

THD+N= 1 %

请告诉我这些数据。

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    我们正在调查此问题,Andy稍后会回复您。 感谢您的耐心等待。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    PVDD电压怎么样?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    感谢您的回复。

    PVDD尚未确定。
    我的客户需要THD 1 % 的输出功率与PVDD数据(图)。
    但是,在TAS5760L的数据表中,下图中仅出现THD 10 % 的情况。

    那么,我能否在THD 1 % 处获得输出功率与PVDD数据?

    负载为4,6,8 Ω。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    我认为是这样。 让我仔细检查一下并回复您。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andi-San,

    感谢您的回复。

    我正在等待您的回复。

    此致,
    Y. Hasebe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshiki,您好!

    我已经找到了一些原始数据。

    我将把它们放进一个图中,明天与你们分享。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshiki,您好!

    请参见下图。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Andi-San,

    感谢您的善意回复。

    我会将此数据发送给我的客户。

    此致,

    是。哈塞伯