请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5760L 尊敬的各位先生:
我的客户向我们询问 了TAS5760M 和TAS5760L的PBTL模式的输出电平与VDD
我的客户知道数据表中的RL = 6 Ω,THD + N = 10 % 数据。
但是,他需要以下条件下的数据。
RL = 6Ω
THD+N= 1 %
请告诉我这些数据。
此致,
是。哈塞伯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.