This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2PWPEVM:TPA3140D2PWPEVM

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2PWPEVM, TPA3140D2, LM4836
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655843/tpa3140d2pwpevm-tpa3140d2pwpevm

部件号:TPA3140D2PWPEVM
主题中讨论的其他部件: TPA3140D2LM4836

您好,

我有 TPA3140D2PWPEVM (TPA3140D2的评估板),我正在使用蓝牙模块。 打开评估板电源时,即使蓝牙模块已关闭,也会持续发出噪音。

当我触摸J11和J12连接器时,噪音会增加。

即使在将蓝牙连接到移动设备后,噪音仍然存在。 播放音频时,音量比噪声高得多,因此几乎听不到噪音,但当我们暂停音频时,噪音会再次听到。

我正在使用蓝牙输出并将其连接到评估板上的插入式插头(L和GND,R和GND)。

负载为5W,4欧姆扬声器,BTL模式。

LIMRATE关闭,增益设置为32dB (我尝试了不同的设置,但看不到音频级别的任何变化),选择了SS OFF 1 (关闭SS 1)。

当没有音频输入时,附加的是波形(在L+和GND之间捕获)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    法哈德

    如果我正确读取了您的示波器,您在输入引脚和GND之间有一个640kHz的方波,频率为10V? 此方形波上也有坏的振铃。

    是否确定没有将任何信号注入到板GND? 您是否有任何连接到L-或R-的设备?

    您是否有第二个未修改的EVM,您可以在不添加任何内容的情况下进行测量?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    非常感谢您的回复。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fahad:
    从捕获的示波器屏幕中,您正在输出滤波器中使用铁氧体磁珠,对吗? 如果是,我认为输出波形看起来是预期的。 所以,您没有在主板上做任何更改,对吧?
    对于噪音,您能帮您做一个实验吗? 断开输入模块与EVM板的连接,只需接通EVM板上的电源,查看噪音是否仍然存在。 如果噪音消失,则意味着噪音从前端板耦合。 扬声器线有多长,请尝试使用短线吗?
    TPA3140D2上的噪声基底非常低,因此噪声的增益大约为65uV @ 20dB。 因此扬声器上不会有明显的噪音。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确读取了您的示波器,您在输入引脚和GND之间有一个640kHz的方波,频率为10V? 此方形波上也有坏的振铃。

    是的,您说得对

    是否确定没有将任何信号注入到板GND? 您是否有任何连接到L-或R-的设备?

    是的,输入音频信号已连接至蓝牙模块,蓝牙模块已关闭。 即使我们保持这些针脚打开,也会听到这种噪音。 我已将蓝牙音频输出连接到L-和R-。

    您是否有第二个未修改的EVM,您可以在不添加任何内容的情况下进行测量?

    我们没有其他EVM,但这就是EVM,不需要进行任何修改。 仅连接音频输入和扬声器进行输出

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从捕获的示波器屏幕中,您正在输出滤波器中使用铁氧体磁珠,对吗?

    是的,EVM在输出滤波器中使用铁氧体磁珠。

    所以,您没有在主板上做任何更改,对吧?

    是的,EVM未被改动。

    断开输入模块与EVM板的连接,只需接通EVM板上的电源,查看噪音是否仍然存在。

    噪音仍然存在。 但当我们将输入连接到它时,它会增加。 即使未连接输入端,如果触摸J11和J12 (Lin和Rin)连接器,也会听到很大的噪音。

    扬声器线有多长,请尝试使用短线吗?

    电线长度约为6,7英寸。 我甚至尝试使用绞线和短线约2英寸,输出没有变化

    即使在输入端没有连接,当我触摸输入针脚或输入音频连接器主体时,我也会听到非常大的噪音。 我想知道,这是否是在输入引脚上拾取的噪音? 连接输入时,导线是否拾取了一些放大的噪音?

    我已经准备好了FAB的布局,但在评估板上看到了这个问题,无法继续使用PCB FAB,请建议可以尝试其他什么来消除此噪音

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fahad:
    感谢您的回复。 TPA3140D2作为无电感器器器件长期上市,我们从未听说过输出的噪声问题。 我认为这是设置问题或测量问题。 请帮助您仔细检查主板上的跳线设置吗? L-和R-连接到跳线J1和J7上的GND,右? 如果板上没有输入信号,输入电容器C1,C5,C21和C27的左端实际上连接到GND,对吗? 您能否帮助您拍摄正在测试的EVM和整个测试平台的照片? 另请确保EVM上的电源正常,电源电缆正常且短。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    郑肖恩您好,
    下面是我尝试过的内容和当前状态。
    L-和R-焊接在地面上。
    没有音频输入连接到主板。
    板由5V,2A壁装适配器供电。 我仍然在观察噪音,尽管它比我使用5V,2A SMPS板通电时得到的噪音要低。
    这是供您参考的图像和我捕获的音频噪音。
    音频链接
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fahad:

    感谢您的更新。 从上面显示的图片中,INP输入正在变光,能否将P和N输入短接至GND? LINP。 下图 中的红色圆圈显示了Linn,RINP和Rinn 。

    您可以通过短接跳线J1和J7上右侧的两个接头来轻松完成此操作。 没有输入信号时,不应该有任何声音/噪音。

    因此,当您使用单端输入模式时,请将右侧和左侧通道的输入信号连接到INP,并将Short Inn连接到GND。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将Linn和Rinn通过焊接到接地对接地短路,如下图所示,并且仅使用INP引脚进行连接。

    两个输入都连接至GND时,我们未观察到任何音频噪音

    当我们连接音频输入(至LINP和RINP)时,即使没有播放音频,也会有噪音,该怎么办? 现在,我们正在使用电线(Teflon)连接蓝牙模块和EVM。

    我还想提及的是,LM4836一直使用类似的设置,但我们从未在那里观察到噪音。 LM4836不是评估版,而是PCB上的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fahad:
    感谢您的回复。 通过此实验,我们可以看到噪音不是来自器件本身或EVM板。 我认为这种噪音应该来自输入信号。 请确保EVM和前端主板之间的GNDing正常。 您是否检查了输入信号,它是否足够清晰? 您可以做的一件事是通过AP仪器测量扬声器上的输出信号,然后对其执行FFT以查看噪声频率组件。 通过此信息,您可以尝试查找噪音来自何处。 您可以做的另一个实验是使用来自AP的输入信号来查看扬声器上是否仍有噪音。 来自AP的信号应该清晰,因此在这种情况下应该没有噪音。

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    从上述练习中,我们可以清楚地看到,这种噪音是输入噪音的放大版本,可能是一些拾取。 我们尝试改善EVM板和蓝牙模块之间的接地,但噪音仍然存在。
    当我们观察到示波器上的浮动输入(与蓝牙卡没有任何连接)时,我们发现存在1.73KHz的频率组件(在FFT模式下)。 在两个通道上都观察到这种情况。 一旦我们将输入引脚连接到GND,此组件就会消失,噪音也会消失。 拆下GND-LINP/RINP跳线,此时可以看到此频率并听到噪音。
    然后在每个输入引脚和GND之间连接了0.1uF电容器(陶瓷)。 频率元件消失了,噪音也消失了。
    虽然这解决了我们的问题,但我想知道输入处的旁路电容器是否正常,以及这是否会导致音频出现任何问题。 我听了几首歌,音频对我来说很好(没有旁路电容器的不良影响)。
    非常感谢所有的指导和支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Fahad:
    感谢您的更新。 您在调试和实验方面的强大能力给我留下了深刻的印象。 1.73kHz音调噪声不应由设备引起,因为AMP没有此类频率组件。 您是否检查过电源,是否可能来自电源? 也许您可以尝试使用不同的电源。 可以使用输入引脚和GND之间的0.1uF电容器,但实际上不推荐,因为这可能会导致高频音频组件丢失。 我们需要找到1.73kHz噪音的来源,并将其与AMP隔离。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郑肖恩您好,

    我们尝试使用墙上适配器5V - 2A为系统通电。 连接蓝牙且无音频输入信号(输入时没有电容器)时,噪音仍然存在。 输入电容器时,这也会发生。

    我现在正在设计PCB (假设我可以忍受高频音频上此旁路电容器的不良影响),并参考了布局数据表,但在数据表建议和EVM用户指南中发现了一些矛盾之处。 请建议我应该参考哪个文档进行布局设计。 另外,请告诉我是否可以继续在此处询问与布局相关的问题,或者是否应该启动另一个线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fahad:

    感谢您的更新。 请告诉我数据表和EVM设计之间的控制? 很抱歉混淆了。  对于PCB设计,请关闭此问题并在   论坛上发布新问题。 非常感谢!

    此致,

     郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,将启动单独的线程并在此处共享详细信息。

    非常感谢Shawn,你非常乐于助人。