Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2PWPEVM, TPA3140D2, LM4836
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655843/tpa3140d2pwpevm-tpa3140d2pwpevm
部件号:TPA3140D2PWPEVM主题中讨论的其他部件: TPA3140D2, LM4836
您好,
我有 TPA3140D2PWPEVM (TPA3140D2的评估板),我正在使用蓝牙模块。 打开评估板电源时,即使蓝牙模块已关闭,也会持续发出噪音。
当我触摸J11和J12连接器时,噪音会增加。
即使在将蓝牙连接到移动设备后,噪音仍然存在。 播放音频时,音量比噪声高得多,因此几乎听不到噪音,但当我们暂停音频时,噪音会再次听到。
我正在使用蓝牙输出并将其连接到评估板上的插入式插头(L和GND,R和GND)。
负载为5W,4欧姆扬声器,BTL模式。
LIMRATE关闭,增益设置为32dB (我尝试了不同的设置,但看不到音频级别的任何变化),选择了SS OFF 1 (关闭SS 1)。
当没有音频输入时,附加的是波形(在L+和GND之间捕获)