请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM9211EVM-U 主题:PCM9211中讨论的其他部件
我最近购买了PCM9211开发板,对其使用有两个问题。
1.是否可以直接将主输出引脚馈入MPIO_B或MPIO_C (用作AUX输入),将其路由至DIT和输出MPO0或MPO1以创建传递函数? 我试图这样做,但似乎没有效果。 下面是我尝试执行的操作的图像:
2.我无法使用CodecControl GUI更改MPIO_C的功能。 这难道不可能吗?
谢谢你