This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:有关传递函数和MPIO_C的问题

Guru**** 2379860 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648197/pcm9211evm-u-question-regarding-passthrough-function-and-mpio_c

部件号:PCM9211EVM-U
主题:PCM9211中讨论的其他部件

我最近购买了PCM9211开发板,对其使用有两个问题。

1.是否可以直接将主输出引脚馈入MPIO_B或MPIO_C (用作AUX输入),将其路由至DIT和输出MPO0或MPO1以创建传递函数? 我试图这样做,但似乎没有效果。 下面是我尝试执行的操作的图像:

2.我无法使用CodecControl GUI更改MPIO_C的功能。 这难道不可能吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jackson:
    您使用的是PCM9211 GUI吗? 是的,请发布PCM9211 GUI的屏幕截图,其中包含您的配置以及完整的寄存器转储。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用GUI,上面发布的屏幕截图是我的配置。

    以下是寄存器转储:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于此主题的任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jackson:
    感谢您提供寄存器值。 下周我将会了解一下,并会有更新。 GUI在配置设备时似乎有一些问题。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi,

    您是否有机会查看杰克逊传递给您的信息?

    谢谢!

    Justin