请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648267/tas6422-q1-current-for-speaker
部件号:TAS6422-Q1您好,
我希望您在下面对此进行确认。
*
现在,客户考虑扬声器激活时需要多少电流。
他们拥有有关扬声器负载和电源电压的信息,因此我认为我可以从图13中估计大约的电流。
但是,在上述情况下,我不确定是否有效。
所以,问题是
*这是 根据上图估计大约电流的方法吗?
(例如,它们将使用2欧姆负载,14.4V PVDD和Fin 1kHz,然后可用功率为圆形50W。 但是,我不确定在这种情况下是否有效,因此无法使用"P=V^2/Rload"进行计算)
提前感谢!
町田