This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:扬声器电流

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/648267/tas6422-q1-current-for-speaker

部件号:TAS6422-Q1

您好,

我希望您在下面对此进行确认。

*

现在,客户考虑扬声器激活时需要多少电流。

他们拥有有关扬声器负载和电源电压的信息,因此我认为我可以从图13中估计大约的电流。

但是,在上述情况下,我不确定是否有效。

所以,问题是

*这是  根据上图估计大约电流的方法吗?

(例如,它们将使用2欧姆负载,14.4V PVDD和Fin 1kHz,然后可用功率为圆形50W。 但是,我不确定在这种情况下是否有效,因此无法使用"P=V^2/Rload"进行计算)

提前感谢!

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田
    我假设您正在尝试了解电源所需的电流。 如果要运行全正弦波功率,则按照中所述的方法提供每个通道所需的近似电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gregg-san,

    >我假设您正在尝试了解电源所需的电流。
    是的,以上假设是正确的。
    我创建了计算表,并将其秘密发送给您。
    您可以确认这一点吗?

    此致,
    町田
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    《任择议定书》已将这一问题从论坛上取消。  此线程应保持闭合。