请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1789-Q1 主题中讨论的其他部件: PCM1789
您好,
在我们的设计中,我们在设计中使用了PCM1789-Q1。 我已经完成了该原理图,并在我的一边进行了回顾。
如果TI也可以查看相同的原理图,则对我们的设计更好。 我正在连接原理图插件,请分享TI的任何输入。 
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
在我们的设计中,我们在设计中使用了PCM1789-Q1。 我已经完成了该原理图,并在我的一边进行了回顾。
如果TI也可以查看相同的原理图,则对我们的设计更好。 我正在连接原理图插件,请分享TI的任何输入。 
谢谢!
谢谢Paul,
我已在功率放大器TAS5411QPWP的输入处为RC电路提供了1uf和50K欧姆的组合,在两个输出“AMP_IN_P”和“AMP_IN_N”处。
我想这应该没问题。
在布局中,我是否需要将RC放置在 PCM1789输出或 功率放大器TAS5411QPWP输入附近?请确认。