This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1789-Q1:音频部分DAC评论

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1789-Q1, PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/683002/pcm1789-q1-audio-section-dac-review

部件号:PCM1789-Q1
主题中讨论的其他部件: PCM1789

您好,

在我们的设计中,我们在设计中使用了PCM1789-Q1。 我已经完成了该原理图,并在我的一边进行了回顾。

如果TI也可以查看相同的原理图,则对我们的设计更好。 我正在连接原理图插件,请分享TI的任何输入。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!
    原理图看起来不错。
    我们还建议在PCM1789的输出上使用LPF,FC为~μ.5fS。 理想情况下,这将是二阶有源滤波器,但RC在应用中也可以接受。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Paul,

    我已在功率放大器TAS5411QPWP的输入处为RC电路提供了1uf和50K欧姆的组合,在两个输出“AMP_IN_P”和“AMP_IN_N”处。  

    我想这应该没问题。

    在布局中,我是否需要将RC放置在 PCM1789输出或 功率放大器TAS5411QPWP输入附近请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    TAS5411建议使用1µF Ω 作为直流阻塞(HPF),使用49.9kΩ Ω 作为POR事件期间保持输入不浮动的依据。  除这些滤波器外,我建议您在直流阻塞电容器的PCM侧实施低通滤波器。  

    只要这些组件与高频切换信号隔离,在布局中的放置就不会真正影响性能。  

    谢谢!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    感谢您的宝贵意见。

    我可以使用上图中提到的相同组合680e和10nF吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  该滤波器的目标是FC =~20kHz,非常适合44.1k或48K采样率。

    谢谢!

    保罗