This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:EVM硬件检查失败且非常不稳定

Guru**** 2430950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559, PP-SALB2-EVM, TAS2559EVM, TAS2555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/693971/tas2559-evm-hardware-check-fails-and-it-is-very-unstable

部件号:TAS2559
主题中讨论的其他部件: PP-SALB2-EVMTAS2555

您好,  

我正在将TAS2559 EVM连接到我的笔记本电脑并运行PurePath控制台。

在'Unable to playback audio from device A'(无法从设备A播放音频)和'Unable to playback audio from device B'(无法从设备B播放音频)的硬件测试中,此测试经常失败。 我重新连接了主板或重置了Windows,但结果相同。 即使从扬声器听到测试音,它也会发出失败消息。 当我从Windows播放任何音频时,听起来都很好,但PurePath说出现"失败"消息。

硬件检查很少成功。 即使在这种情况下,如果我进入音频处理面板,更新组件也需要很长时间。 有时会显示"未知设备IO故障"错误。 设备可能不稳定。 请重新启动应用程序。"

我有一块学习板'PP-SALB2-EVM'。 无论它是否连接到学习板,我都收到相同的错误。 我也找不到任何用户指南,信息或应用程序来使用此学习板。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何永成,你好!

    这真的很奇怪。
    您能否详细介绍一下如何配置硬件TAS2559EVM?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jos é Luis,

    我是按照手册中的说明来做的。  

    扬声器已连接到主板(立体声),因此我连接了USB和电源(5V)。

    它也可以通过带状电缆连接到学习板,但无论是否连接,都没有什么区别。  

    Buggy部件是软件(ppc3)。 加载芯片或与芯片通信需要很长时间。

    Windows声音设置为USB line out,当我玩其他应用程序时,它通过主板播放的声音很好。 只有ppc3不能播放声音,或者即使实际播放声音,它也不能播放声音。

    我可以访问所有PPC版本,但其中没有一个版本列出兼容的TAS2559,因此我安装了ppc3,因为它具有TAS2555,我认为这是最接近的版本。

    此致,

    何永

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Verson信息如下所示
    * PurePath控制台v 3.1 ................................................................
    *平台版本247
    *固件版本:1.1 .0.0
    * TAS2559:3.0 .................5.

    TAS2559安装指南的最新版本是ppc3 v 3.0 8,因此我没有在指南中做任何写的事情。

    我卸载了ppc3并重新安装。
    我的观察是AS

    1.音频播放设备A和B的硬件检查失败。我大多数时候都能听到播放的声音。 有时我不会。 我不知道何时可以听到声音,何时不能听到声音。

    2.如果硬件检查成功,则单击调整音频处理面板。 我加载给定文件'TAS2559_48000_AACv2_Steree_C1.ppc3'。4.8万。 它会加载多个文件,但在'更新组件'阶段,它不再移动。 等待很长时间后,它会显示错误消息"未知"(不是拼写错误。 我正在复制的正是这样的意思)设备IO故障。 设备可能处于不一致状态。 请重新启动应用程序",否则它会一直保持在该位置,因此我必须强制关闭应用程序。

    3.如果硬件检查和加载调谐文件均成功,则音频播放器不会播放声音。 我加载音频文件(48kHz)并播放,但无法通过扬声器发出声音。 Windows声音播放指示灯显示正在播放声音,但我听不到扬声器发出的声音。 硬件检查时的提示音播放正常。

    此致,
    何永
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H I Jose Luis,

    我在论坛上发现了一个非常类似的问题。 这是关于TAS2555

    但我没有代理问题,并且我拥有所有其他软件(Matlab runtime 7.16 和TI USB音频驱动程序已成功安装)

    如果我很幸运能够顺利地更新组件,当音频播放器工作时,扬声器不会发出声音,并且USB声卡会指示信号输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我在'音频处理'页面成功通过组件更新,我还收到一条消息,提示'无法更新流程流'。
    我正在使用Windows 10。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很抱歉在主题上添加了这么多内容。 由于至少需要一天时间才能从TI支持部门获得任何答案,因此我将尽可能多地发布信息,然后再获得任何回复。

    这是另一个发现。 如果它是相关的。

    Windows声音设置为USB EVM器件作为线路连接。

    但是,如果我单击窗口右下角所有这些快速访问图标所在的位置,就会出现一个TI USB设备图标。 我单击它,然后它显示"未连接任何内容"。 您认为它是否异常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose Luis,

    我进一步跟踪了问题。

    我尝试手动更新音频驱动程序,但由于未知原因而失败。

    用户指南/手册基于PurePath版本3.0 8 (我没有访问权限)和最低要求Windows PC7/8/Windows 8.1

    您是否有任何有关它在Windows 10上如何工作的信息? 最低要求是否意味着更高版本也能正常工作?

    我还要发布两个屏幕截图。 UAC 1.0 和2.0 都无法安装。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何永成,你好!

    很抱歉耽误你的时间。 EVM仍存在问题吗? 如果是,您能否向我提供最新信息?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jos é Luis,

    无进展。 我尝试了三台Windows笔记本电脑(所有Windows 10),但仍然非常不稳定。 一个根本没有音频。 另外两个扬声器的音频工作正常,但在测试过程中经常断开连接。

    它经常出现'音频录制故障' 或'学习板2故障'。 它通过了硬件测试,但在下一时刻失败。 如果我重试硬件测试,则它会再次通过测试。  

    我已经让PPC3 3.08 看看这是否更稳定,但没有得到任何答案。  

    何永  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何永成

    您是否尝试使用不同的USB电缆?
    如果您有其他EVM,是否可以尝试使用另一个EVM?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jos é Luis,

    我尝试了多种不同的USB电缆。 它没有产生什么不同。

    这里只有一个EVM。

    谢谢!

    何永  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何永成,你好!

    您能否为我提供您正在使用的TAS2559EVM硬件配置?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose Luis,

    您能否更具体地说明'硬件配置'的含义?

    硬件配置真的不多。 我要附上我的主板设置的照片(按照说明手册中的说明操作)

    PC通过USB电缆连接到TAS2559EVM板。 电源连接到TAS2559EVM。 (5V,1.5A)

    自交付后,其他一切都保持不变。 (我认为所有跳线都设置为立体声)如果您需要了解特定的交换机配置,请告诉我是哪种配置。

    PC已安装Windows10。 您是否为此推荐了Windows版本?

     正如我告诉Mitchell的那样,我现在只对另一台笔记本电脑上的学习板2有问题。

     

    此致,

    何永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何永

    请验证计算机的卷是否已设置为100 % ,并查看TAS2559EVM是否正在使用EVM用户指南中描述的默认跳线设置。
    如果有问题,请告诉我。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose Luis,

    USB Line sound (USB线路声音)始终设置为100 % (USB线路声音),所有跳线均如指令手册中所示。

    我再次指出,这些问题主要来自学习板。 在大多数情况下,只有TAS2559EVM连接时,它都能正常工作。

    您是否可以指出手册中未介绍的内容? 学习板本身的信息不多。

    此致,

    何永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何永成,你好!

    如果您尝试使用不同的计算机和USB端口,则EVM可能会损坏。
    您是否记得在连接和配置EVM时是否发生了奇怪的事情?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jos é Luis,

    据我所知,没有什么明显的事情发生。

    最初的安装和连接是联想X1 Yoga超级本。  它在TAS2559EVM和学习板上都无法正常工作。 Windows10将该系统识别为USB声卡,但PPC3的音频播放器未播放任何声音。 它有时在硬件检查时播放音频。   

    所以我用bootcamp来尝试Macbook Pro。 Windows 10已安装在该处。 它可以处理声音和一切问题,但在使用学习板表征时开始失败。 即使在测试过程中,音频录制也会打开和关闭。 Windows声音设置的状态与X1 Yoga相同。 USB声音已设置。  通知中的TI USB音频设备仍显示'no device connected'(未连接设备),但它播放了来自PPC3音频播放器的声音。  

    我试用的第三台计算机是Lenovo X1 Carbon。 当我仅连接TAS2559 EVM板时,它没有失败,但使用学习板2时仍然失败。 特别是在热测试时经常出现故障。 (有时其他测试会失败,但如果我重新运行或重新检查硬件,则会正常工作,因此我决定接受它。) 下面是两个屏幕截图。

    我不确定这是否相关,但我发现另一件奇怪的事情是,音频播放器的采样率固定在44.1kHz。 Windows声音全部设置为48kHz采样率,但ppc3音频播放器无法处理48kHz音频,只能正确播放44.1kHz音频文件。   

    此致,

    何永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ho Young,

    这很奇怪。 PPC3在48kHz下应能正常工作。
    请仔细检查 计算机中的“播放设备”设置是否配置为48kHz,如TAS2559EVM用户指南中所示。 此外,在继续执行其他测试之前,所有硬件检查都应通过。 我有一些问题,图片显示SPL测量值未通过,那么发生了什么? 您是否通过 USB线路发送数字音频? 您能否向我描述您正在执行的步骤?

    您可以参阅 Smart Amp快速入门指南 ,了解进行特征参数化所需的步骤。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Jos é Luis,

    正如我前面提到的,Windows声音已正确设置为48kHz采样率。  

    SPL测量始终返回不正确的响应。 我不知道通过的标准是什么,但只要我不使用均衡器,这就不重要了。 我认为这与硬件故障无关。

    所链接的SMART AMP快速入门指南与我在带TAS2559的PPC3版本中看到的内容截然不同。 和SPL测试在指南中也不正确。  您是否有SLP测试正确的示例图? 如果单击圆圈I,则热偏移SOA具有额外的参数设置 未显示如何查找这些额外参数。(例如:设备非线性,单位为%。 这意味着什么?如何找到正确的号码? 是否是热测试失败的原因?) 。 温度增压设置参数与使用TAS2559从PPC3中看到的参数完全不同。 我只被要求输入热系数。 默认值设置为0.33 ,但没有对其进行解释。 培训视频要求参考制造商的数据表,但众所周知的热系数是0.0.4041万 (铜)和0.0.4308万 (铝)。 如果这不是所使用的号码,请说明它是什么以及如何找到正确的号码。  我的菜单上没有显示任何其他参数,如快速入门指南中所示。 演讲者标准化的目的是什么? 我还有这么多问题,我无法在这里全部发布。 我希望获得一些个人支持或更详细的说明指南,至少在PPC3菜单上显示这些内容。

    谢谢!

    何永

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    邮件正在处理此线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师