主题中讨论的其他部件: PP-SALB2-EVM, TAS2555
您好,
我正在将TAS2559 EVM连接到我的笔记本电脑并运行PurePath控制台。
在'Unable to playback audio from device A'(无法从设备A播放音频)和'Unable to playback audio from device B'(无法从设备B播放音频)的硬件测试中,此测试经常失败。 我重新连接了主板或重置了Windows,但结果相同。 即使从扬声器听到测试音,它也会发出失败消息。 当我从Windows播放任何音频时,听起来都很好,但PurePath说出现"失败"消息。
硬件检查很少成功。 即使在这种情况下,如果我进入音频处理面板,更新组件也需要很长时间。 有时会显示"未知设备IO故障"错误。 设备可能不稳定。 请重新启动应用程序。"
我有一块学习板'PP-SALB2-EVM'。 无论它是否连接到学习板,我都收到相同的错误。 我也找不到任何用户指南,信息或应用程序来使用此学习板。