https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712577/tas2505-hp-pop-noise
部件号:TAS2505您好,专家,
使用EVM和数据表设置时,它会在设置取消静音时收到一个大的弹出窗口,无论如何更改P1 0x14,都无法获得良好的结果。
1. slau472.pdf page50 4.0 8设置。
2.调整P1 0x14。
W 30 00 00 00
#断言软件重置(P0,R1,D0=1)
W 30 01 01
# Page Switch to Page 1
W 30 00 01
# LDO输出编程为1.8V,电平转换器通电。 (P1,R2,D5-D4=00,D3=0)
W 30 02 00
#主参考已打开(P1,R1,D4=1)
W 30 01 10
#启用AINL和AINR (P1,R9,D1-D0=11)
W 30 09 03
# AINL/R to HP驱动程序不通过Mixer P (P1,R12,D1-D0=11)
W 30 0C 03
# HP Voulme,0dB增益(P1,R22,D6-D0=0万)
宽30 16 00
#未启用HP Out Mixer,AINL Voulme,0dB增益(P1,R24,D7=0, D6-D0=0万)
宽30 18 00
# Enable AINL and AINR and Power Up HP (P1,R9,D5=1,D1-D0=11)(启用AINL和AINR并打开HP电源(P1,R9,D5=1,D1-D0=11))
W 30 09 23.
#取消静音HP,带0dB增益(P1,R16,D4=1)
宽30 10 7a
W 30 0A 40
W 30 14 54.
d 100
宽30 10 00
它可以降低弹出级别,但仍然可以听到。 无论如何调整,我们都可以获得直流偏移的锐电压,如何调整以使其平滑? 是否可以向我提供EVM设置? 还是IC限制? 谢谢!