This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:HP Pop Noise

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/712577/tas2505-hp-pop-noise

部件号:TAS2505

您好,专家,

使用EVM和数据表设置时,它会在设置取消静音时收到一个大的弹出窗口,无论如何更改P1 0x14,都无法获得良好的结果。

1. slau472.pdf page50 4.0 Tm8设置。

2.调整P1 0x14。

W 30 00 00 00
#断言软件重置(P0,R1,D0=1)
W 30 01 01
# Page Switch to Page 1
W 30 00 01
# LDO输出编程为1.8V,电平转换器通电。 (P1,R2,D5-D4=00,D3=0)
W 30 02 00
#主参考已打开(P1,R1,D4=1)
W 30 01 10
#启用AINL和AINR (P1,R9,D1-D0=11)
W 30 09 03
# AINL/R to HP驱动程序不通过Mixer P (P1,R12,D1-D0=11)
W 30 0C 03
# HP Voulme,0dB增益(P1,R22,D6-D0=0万)
宽30 16 00
#未启用HP Out Mixer,AINL Voulme,0dB增益(P1,R24,D7=0, D6-D0=0万)
宽30 18 00
# Enable AINL and AINR and Power Up HP (P1,R9,D5=1,D1-D0=11)(启用AINL和AINR并打开HP电源(P1,R9,D5=1,D1-D0=11))
W 30 09 23.
#取消静音HP,带0dB增益(P1,R16,D4=1)
宽30 10 7a
W 30 0A 40
W 30 14 54.
d 100
宽30 10 00

它可以降低弹出级别,但仍然可以听到。 无论如何调整,我们都可以获得直流偏移的锐电压,如何调整以使其平滑? 是否可以向我提供EVM设置? 还是IC限制? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    此设备的耳机驱动器位于共模电压(非GND)的中心,因此启动时可能会出现弹出。
    您正在使用的负载的阻抗是多少?

    我将在EVM上运行一些测试,以了解如何减少/消除POP,以及这种情况下的最小负载阻抗是多少。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    谢谢,耳机阻抗为40欧姆。 我知道这不是直接路径架构,但客户不能接受PoP问题,并告诉我其他解决方案的直流电压可以平稳上升到直流偏移,不会出现PoP问题。 为什么TAS2505不能做到这一点? 无论如何,期待您的反馈。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    只是想为您提供有关此测试当前状态的更新。
    我已经在EVM上验证了输出未充电至偏置电压,而是在中途停止。 这会导致在取消静音HP输出时出现杂音。
    我正在检查导致HP驱动程序输出充电不足的原因。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    感谢您的更新,如果您有任何好的方法可以改进,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    是否有任何更新? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    经过几次测试后,我发现在启用所有信号路径之前,此设备的偏置没有完全启动,这就是为什么在HP驱动程序未取消静音时偏置没有充电的原因。
    遗憾的是,在启用输出阶段之前,似乎没有办法对偏差进行充电。 在输出耦合电容器之后,PoP将被视为短暂的瞬态。 很抱歉,我没有提供实际方法来缓解模拟输出的瞬态。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器