This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:能否在未连接USB EVM的情况下转储TAS5825 CFG?

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/713292/tas5825m-can-we-dump-tas5825-cfg-without-usb-evm-connected

部件号:TAS5825M

您好,先生:

是否可以在 未连接USB EVM的情况下将TAS5766 PPC3导入TAS5825 GUI并转储CFG脱机?  
(必须在连接EVM的情况下转储TAS5766 CFG)

  



谢谢,此致,

陈耀恩
2018年27月07日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    很抱歉耽误你的时间。

    您能否澄清客户的目的是通过这种方式来实现?

    关于您的问题:

    1. TAS5825无法导入TAS5766的PPC3,因为它们 不兼容。 在您的图片中,您指向导入扬声器的CHAR数据,对于学习板中的扬声器特征数据,可以将其导入TAS5766和TAS5825;
    2. 对于脱机转储cfg文件,TAS5825和TAS5766都可以脱机转储cfg文件。 您能告诉我为什么您认为 必须转储TAS5766 CFG并附带EVM吗

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Alix,

    我发现了72个不同的转储指令,其中包含EVM,但没有附加EVM。 我在转储CFG时没有声音问题,但没有连接EVM。 以下是来自同一PPC3文件的示例。

    e2e.ti.com/.../TAS5766_5F00_NoEVM_5F00_Example.cfg

    e2e.ti.com/.../TAS5766_5F00_WithEVM_5F00_Example.cfg

    非常感谢

    陈耀恩

    2018年02月08日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    对于此问题,我们正在与软件团队合作找出原因。 结果出来后,我会再跟你们说。

    此致,
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    不匹配的两个主要原因是:

    1. 出现不匹配的主要原因是应用程序尝试写入保留寄存器,而保留寄存器被设备屏蔽。 这是应用程序的设计行为。
    2. 转储包含的寄存器不是初始化脚本的一部分。 因此,在联机模式(EVM已连接)中,转储将返回器件中存在的默认值,而在脱机模式(未连接EVM)中,dregs将仅返回0x00。

    因此,基本上建议使用联机模式。

    此致,

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议,Alix...Wayne Chen