请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5825M 您好,先生:
是否可以在 未连接USB EVM的情况下将TAS5766 PPC3导入TAS5825 GUI并转储CFG脱机?
(必须在连接EVM的情况下转储TAS5766 CFG)
谢谢,此致,
陈耀恩
2018年27月07日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
是否可以在 未连接USB EVM的情况下将TAS5766 PPC3导入TAS5825 GUI并转储CFG脱机?
(必须在连接EVM的情况下转储TAS5766 CFG)
谢谢,此致,
陈耀恩
2018年27月07日
您好,Wayne:
很抱歉耽误你的时间。
您能否澄清客户的目的是通过这种方式来实现?
关于您的问题:
此致,
Alix Wan。
谢谢Alix,
我发现了72个不同的转储指令,其中包含EVM,但没有附加EVM。 我在转储CFG时没有声音问题,但没有连接EVM。 以下是来自同一PPC3文件的示例。
e2e.ti.com/.../TAS5766_5F00_NoEVM_5F00_Example.cfg
e2e.ti.com/.../TAS5766_5F00_WithEVM_5F00_Example.cfg
非常感谢
陈耀恩
2018年02月08日
您好,Wayne:
不匹配的两个主要原因是:
因此,基本上建议使用联机模式。
此致,
Alix Wan。