This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:和DIR9001 -警告针脚已立即断言且没有声音!

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001, TAS6422-Q1, TAS6422Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722823/tas6422-q1-and-dir9001---warn-pin-asserted-immediately-and-no-sound

部件号:TAS6422-Q1
主题中讨论的其他部件:DIR9001,, TAS6422Q1EVM

我使用TAS6422和DIR9001构建了一个电路,并将TAS6422Q1-EVM用作参考设计。 我听不到声音,电流只有44ma。 PVDD和VBAT连接在一起,接收14.4V电压。 VDD正在接收3.3V电压。 I2S,从DIR9001至TAS6422。 按照T的参考设计。没有连接散热器,但散热垫在内部连接到GND,我个人用跳线将它连接到接地,没有什么区别。

警告引脚会立即自我声明。 在示波器上,电流峰值约为2A,警告引脚断言,因为14.4 V只是上升。 14.4V在大约15毫秒内上升。 我尝试使用PPC3 GUI通过i2c与它对话,但它无法连接。  

我真的需要这方面的帮助。 我正在尝试为我的公司构建音频放大器,我们希望在设计中使用它。  

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    您是否可以将上述信号链示意图发送给我们?  USB,DIR9001和TAS6422?

    谢谢你。

    最好的,图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tuan,

    感谢您的回复。 我正在提交此电路的示意图。 Optical Toslink => DIR9001 => TAS6422

    我需要指出的是,我对董事会进行了返工:

     -(TAS6422)现在将TAS6422上的测试引脚(16) 低接地。

     -(TAS6422) I2C地址引脚现在被拉低

     -(TAS6422) I2C SDA和SCL现在通过4.7K电阻器拉高

     -(DIR9001) XTI引脚现在被拉至地电位。 不再需要振荡器

     -(DIR9001) PSCK[1:0]现在都通过4.9K 电阻器被拉至地电位

     -(DIR9001) R252已拆下,CKSEL已拉至地电位

    示波器照片显示:

    黄色:警告针脚

    蓝色:PVDD和VBAT电压输入

    绿色:PVDD和VBAT电流输入

    感谢你能抽出时间。

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    首先,您需要使用TAS1020来使用PPC3。 或者,您可以使用外部I2C控制器与TAS6422通信。

    在警告针脚LED熄灭之前,您需要清除故障0x21 80。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    感谢您的回复。 由于我将两个i2c地址引脚都拉低,因此我将使用设备地址0xD4来写入。 注册地址为0x21。 清除警告写入位7高。 我看到这是在"杂项控制3图70 +表33"下。

    您提到0x21 80。 '80'设置位7高,其余低吗? 如何将其移植到Arduino或Atmel Studio环境语言?

    另外,我决定连接我获得的TAS6422 EVM板。 J12已安装到位,我提供14.4 V。我已连接USB电缆,所有三个开关均处于向上位置,但我无法在PPC3上连接。 它显示TAS6422 Offline (TAS6422脱机),没有连接选项。 绿色LED亮起,橙色警告灯亮起(在我正在讨论的评估板上),没有可用的连接选项。 我认为主板工作不正常。  


    感谢你的时间和帮助。

    此致,
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    实际上,警告针脚处于低电平活动状态。 所以,80将会设置得高7,但实际上也会设置得高。 我不确定它如何移植到Arduino或Atmel Studio环境。

    听起来您已经可以访问PPC3中的TAS6422EVM软件了吗? USB锁定指示灯是否亮起?


    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    我能够清除电路上的警告针脚,与带AVR微处理器的TAS6422通话。 它仍然无法播放音乐。 TAS6422是否为非易失性? 我是否必须在每次启动时重新配置芯片? 每次通电时,警告针脚都会变低。 我可以使用AVR关闭它,它保持关闭状态。 但一旦我关闭电源,它就会恢复。 我可以对所有其它寄存器进行此操作吗?

    组织我的问题:
    1)仍然不会播放音乐,我应该从这里看哪里?
    2) TAS6422上的哪些配置是易失性的?


    对于我的EVM评估板:我可以访问PPC3。 USB锁定指示灯未亮起。

    跳线J12已就位,将PVDD和VBAT捆绑在一起。 我将14.4 V应用于VIN。 USB电缆连接到笔记本电脑。光缆也连接到活动源。
    我看到绿色的3.3 V灯和黄色的警告灯。 待机和静音开关处于向上位置。 如果我将SPDIF按钮切换到向上位置,我会看到蓝色的SPDIF指示灯,并且警告指示灯一直亮起。

    USB锁定指示灯从不打开。

    如果我在pvdd通电时拔下USB电缆,则会出现故障指示灯状态。 如果我将待机开关置于向下位置,则故障指示灯将变亮。

    感谢你能抽出时间。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    我很高兴听到您取得了一些进展。 让我看看我能不能为您提供进一步的帮助。

    1)您是否正在配置设备? 您需要使用I2C将设备配置为所需的设置。 实际上,您可以将PPC3与EVM配合使用,并记录I2C命令以了解如何设置器件。
    2)是的,每次切断电源时,您都需要重新配置设备。


    现在针对EVM:您是否遵循TAS6422EVM设置指南而仍未打开USB锁定LED?


    此致,

    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    我只清除了警告针脚。 我的印象是默认情况下它应该会发出声音。 我将根据数据表开始为声音配置它。 我的印象也是,它可以设置一次,而且可以维持。 您是否知道TI提供的任何类似的非易失D类放大器?

    对于EVM:我遵循了TAS6422EVM设置指南,但USB锁定LED未打开。 我收到绿色3.3V,蓝色SPDIF和黄色警告。

    感谢您花时间处理这些问题。 我真的很感谢他们的指导。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    很抱歉发布第二篇文章,但我想更新我现在正在通过扬声器播放声音。 我现在还可以在我的电路上使用,但如果我们能够解决我的EVM的问题,那将是完美的。

    再次感谢您在我的电路上配置芯片。

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    我很高兴听到您的电路工作了!  实际上,您可以在PPC3到TAS6422-Q1中直接使用I2C命令。 如果您让它在电路上工作,您只需将这些命令行复制到PPC3并运行它。

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    我的个人PCB上的芯片/电路已解决并正常工作。 但是TAS6422Q1EVM无法正常工作。 TI评估板。 我没有USB锁定LED指示灯。 无论我按照用户指南中的说明操作多近,它都无法连接到PPC3。

    感谢你能抽出时间。
    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Peter,

    这很奇怪。  USB-LED来自USB电缆的5V输出。  

    您能否查看3.3V-USB电压和5V-USB电压?  

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,
    我要结束这个问题,请告诉我们是否还有其他信息,如果您有任何其他问题,请随时在E2E中创建新帖子。
    此致,
    郑少文