主题中讨论的其他部件:DIR9001,, TAS6422Q1EVM
我使用TAS6422和DIR9001构建了一个电路,并将TAS6422Q1-EVM用作参考设计。 我听不到声音,电流只有44ma。 PVDD和VBAT连接在一起,接收14.4V电压。 VDD正在接收3.3V电压。 I2S,从DIR9001至TAS6422。 按照T的参考设计。没有连接散热器,但散热垫在内部连接到GND,我个人用跳线将它连接到接地,没有什么区别。
警告引脚会立即自我声明。 在示波器上,电流峰值约为2A,警告引脚断言,因为14.4 V只是上升。 14.4V在大约15毫秒内上升。 我尝试使用PPC3 GUI通过i2c与它对话,但它无法连接。
我真的需要这方面的帮助。 我正在尝试为我的公司构建音频放大器,我们希望在设计中使用它。
感谢你能抽出时间。