This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6111A2:输出信号饱和;使用负电压增加总摆幅

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6111A2, TPA6133A2, TPA6138A2, TPA6120A2, OPA1622, TPA6139A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722225/tpa6111a2-output-signal-getting-saturated-use-of-negative-voltage-to-increase-the-total-swing

部件号:TPA6111A2
线程中讨论的其他部件: LM2.7762万TPA6133A2TPA6138A2TPA6120A2OPA1622TPA6139A2

您好,

我在应用程序中使用TPA6111A2。 我将3.3 V作为Vcc和接地。 输出信号已饱和。 如何增加动态范围,使输出信号不饱和(剪辑):

我有两种方法:

1)我们可以将输入电压提高到3.3V以上  

2)我们可以在接地位置提供负电压(例如- 3.3 ,因此可用的总摆动为6.6 V)

能否确认接地端子是否可以使用3.3 V。 因为我们在同一印刷电路板中使用LM2.7762万,它可以提供-LM277V 3.3 输出。

如果不是,在使用TPA6111A2时是否有其他方法增加挥杆。

此致,

餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    TPA6111A2不能在其GND端子的负电源电压下工作。
    增加电压摆动的方法只是为放大器提供更高的电压。 电压摆动高达VDD-1V。 同时请注意最大电源电压为5.5V,6V为ABS最大值,不应连续使用,以免损坏设备。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回答。 是否有任何类似的耳机放大器IC可以解决上述接受负电压或电压摆幅小于1伏的问题。

    此致,

    餐前小吃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    餐前小吃,

    TPA611x器件的操作方式类似。
    TPA613x是耳机放大器,具有集成充电泵,可产生负电压轨。 根据设备的不同,它可以调节或不调节:
    - TPA6133A2 - VDD和充油泵已调节,输出电压摆幅约为5.5Vpp。
    - TPA6138A2 - VDD未调节,充油泵由VDD供电,尽管VDD只能达到3.6V。 因此,最大输出电压摆幅约为7Vpp。
    我们唯一的双电源耳机放大器是TPA6120A2,它类似于OPA1622等运算放大器设备。 它由+/-5V至+/-15V的电源电压供电。

    因此,就输出电压摆幅而言,我建议TPA6138A2/TPA6139A2。6139。 还要考虑负载阻抗,因为它会影响电压摆动。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的回复。

    我正在使用功率为150mW的TPA6111A2。 您在螺纹(TPA613A2)中建议的部件只有40mW功率。 问题1)是否能够发出足够大的声音。  

    在TPA6111A2的数据表第12页上粘贴了屏幕截图。 我们清楚地指出,对于3.3V电压,该器件将开始以 2.3VoPP的电压进行剪辑。 但我无法在 TPA6138A2数据表中获得类似信息

    Q2)我的输入电压是3.3V,因此TPA6138A2可产生的最大输出电压是多少。

    我的负载包括耳机,其阻抗约为16至32欧姆(因品牌而异)。  

    Q3)在TPA6138A2的参考设计中,我无法找到可用于产生低频的大容量输出电容(100uF或以上)。

    Q4)可以  在单端操作中操作TPA6138A2,因为我的输入是单声道,或者可以组合两个通道以获得双倍功率。

    此致,

    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    设备TPA6138A2开始裁剪的电压还取决于负载阻抗;低阻抗负载(如16欧姆)将在32欧姆之前开始裁剪。
    TPA6138A2的输出功率与数据表中所示的规格相同。 我刚刚谈到电压振幅(高阻抗),但输出电流容量对于输出功率也很重要。
    TPA6138A2具有内部充电泵,可产生负电源电压。 因此,输出居中接近0V,并且输出不需要直流阻隔电容器。
    TPA6133A2指定用于比TPA6138A2更高的输出功率。 这两种器件都支持单端或差动输入。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    重申您刚才所说的话:

    1)" TPA6138A2 - VDD未调节,充油泵由VDD供电,尽管VDD只能达到3.6V。 因此,最大输出电压摆幅约为7Vpp。'

    这是否意味着在3.6V的正极电源下。 最大输出摆动为7Vpp,(7-3.6V) 3.4V由充油泵产生。  

    您能否在数据表中指出此信息,只需提供页码,我无法找到它。

    2)"设备TPA6138A2开始裁剪的电压也取决于负载阻抗;低阻抗负载(如16欧姆)开始裁剪的时间早于32欧姆。"

    您能否指出数据表中显示不同载荷剪裁相关信息的图表。

    关于TPA6133A2 IC I有两个问题:

    1)最大输出电压摆动是多少
    2)它有GPIO控制,在我的特定应用中,我不使用微控制器,而且我使用模拟信号作为耳机放大器的输入,此IC是否工作。

    3)直通路耳机放大器系列的最大可用功率是多少。 是否有任何耳机放大器具有输出
    功率大于138mW。

    此致,
    餐前小吃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tapas

    1.最大正极电压3.6V在数据表的推荐工作条件表中规定。 充油泵产生的电压未指定,但接近VDD。 计算出的输出电压摆幅将为空载。
    2.没有图表显示输出电压与负载阻抗的比较。 某些放大器(主要是通用型)指定某些特定负载阻抗的输出电压。 但在TPA6138A2的情况下,它指定输出功率而不是输出电压。 例如,您可以将图1与图2进行比较,第一个是32欧姆负载,第二个是16欧姆负载。

    关于TPA6133A2:
    1.通过工作台测试,我获得了以下结果:
    -16欧姆负载,THD+N = 1 % (刚好在裁剪之前),输出电压=4.2Vpp
    -32欧姆负载,THD+N = 1 % (刚好在裁剪之前),输出电压=4.6Vpp
    - 10千欧负载,THD+N = 1 % (刚好在裁剪之前),输出电压= 5.4Vpp
    2,可以。 GPIO控制意味着可通过微控制器的GPIO控制此器件的关闭控制(SD引脚),这与器件的模拟输入无关。
    3.这是DirectPath设备的最大输出功率。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    感谢您的全面回复。

    您的回答将有助于为我们的应用选择合适的耳机放大器。

    目前,我们在生产中使用TPA6111A2,它无法产生合适的高增益,因为它没有充电泵来产生负电压。

    1.根据数据表(TPA6111A2),3.3V操作时,它将以2.3V的电压进行剪辑,但 在我们的情况下,它以3.3V的电压进行剪辑,您可以看到下面所附的图像(参见下图中的黄色标记)。

    2.在将生产转移到 TPA6133A2之前,我想与TPA6111A2的应用示图分享,只是为了确认TPA6133A2可以使用。

    hp_out:是耳机放大器的输入信号。

    3.5_OUT:是耳机放大器的输出。

    3.在上一个主题中,在第2点,你提到要比较图1和图2,但我找不到一个。   

    4.最后,我们的主要动机是从TPA6111A2切换到 TPA6133A2,以便在不削波的情况下获得响亮的声音。(两个150mW [TPA6111A2]和138mW [TPA6133A2]之间存在功率差异,这不会使TPA6111A2放大)。 选择TPA6133A2是我们的正确选择,希望 在冻结设计之前获得您的最终答案。  

    此致,

    餐前小吃  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    餐前小吃,

    1.我想帮助您选择适合此应用程序的设备。 所需的输出电压范围是多少? 负载阻抗是多少?
    2. TPA6133A2的原理图需要更改。 这些设备彼此不同,因此需要更改连接。
    3.我在讨论下面的两个数字,一个是16欧姆,另一个是32欧姆,请注意输出功率的差异:

    4.正如我在1中所问:所需的输出电压范围和将要使用的负载是多少? 如果这将用于几种不同的耳机负载,我可以基于16欧姆,这是最难驱动的输出电压。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    所需的输出电压为4 Vpp。 由于您必须注意电压不足,因此需要适当的电流来驱动扬声器。

    1.我们耳机的阻抗为16欧姆。

    2.在我之前的设计中,我有单声道输入,所以我使用TPA6111A2的其中一个通道进行放大,然后使用同一通道驱动左耳和右耳器。 我想这可能是声音不大的主要原因之一。
    现在我打算使用TPA6111A2的通道来提高响度,直到我们的TPA6111A2存货用完。

    3.在新设计计划中使用DirectPath系列放大器。 将在决定之前评估EVM模块。

    此致,
    餐前小吃