线程中讨论的其他部件: LM2.7762万, TPA6133A2, TPA6138A2, TPA6120A2, OPA1622, TPA6139A2
您好,
我在应用程序中使用TPA6111A2。 我将3.3 V作为Vcc和接地。 输出信号已饱和。 如何增加动态范围,使输出信号不饱和(剪辑):
我有两种方法:
1)我们可以将输入电压提高到3.3V以上
2)我们可以在接地位置提供负电压(例如- 3.3 ,因此可用的总摆动为6.6 V)
能否确认接地端子是否可以使用3.3 V。 因为我们在同一印刷电路板中使用LM2.7762万,它可以提供-LM277V 3.3 输出。
如果不是,在使用TPA6111A2时是否有其他方法增加挥杆。
此致,
餐前小吃