尊敬的先生:
调整TAS2505-Q1EVM的EQ时,我将FS设置为48kHz,TIBQ将分辨率设置为24位,并将高通频率设置为15KHz。我将此代码置于“命令缓冲器”中,但声音没有变化。 我想问一下,我的代码中是否有任何缺失? 如何修改?
代码 如下所示:
W 30 00 00 00
W 30 3C 02
W 30 00 2C
W 30 0C 17 E5 3B
W 30 10 E8 1A C5
W 30 14 17 E5 3B
W 30 18 E2 5F AE
W 30 1C E5 2A 6A