This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1EVM:针对TAS2505Q1EVM进行调整

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/776691/tas2505-q1evm-tuning-for-tas2505q1evm

部件号:TAS2505-Q1EVM

尊敬的先生:

  调整TAS2505-Q1EVM的EQ时,我将FS设置为48kHz,TIBQ将分辨率设置为24位,并将高通频率设置为15KHz。我将此代码置于“命令缓冲器”中,但声音没有变化。 我想问一下,我的代码中是否有任何缺失? 如何修改?

 代码 如下所示:

W 30 00 00 00
W 30 3C 02
W 30 00 2C
W 30 0C 17 E5 3B
W 30 10 E8 1A C5
W 30 14 17 E5 3B
W 30 18 E2 5F AE
W 30 1C E5 2A 6A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,您好!

    欢迎使用e2e。
    您是否可以尝试按如下所示添加几个组合?
    W 30 00 00 00
    W 30 3C 02
    W 30 00 2C
    W 30 01 04
    W 30 0C 17 E5 3B
    W 30 10 E8 1A C5
    W 30 14 17 E5 3B
    W 30 18 E2 5F AE
    W 30 1C E5 2A 6A
    W 30 01 05

    当您输入命令W 30 01 05时,声音应该会改变,因为缓冲区将被改变。
    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Ivan Š,ć

      我使用六 个Biquad来调试EQ/PH/LP,并添加 了您给我的两个组合,相同的问题再次出现。这两 个组合是否放错了位置?我如何修改它?

      我的组合如下:

    W 30 00 00 00
    W 30 3C 03.
    W 30 00 2E
    W 30 01 04
    W 30 1C 7F 18 36.
    W 30 20 80 E7 CA
    W 30 24 7E 30 6D
    W 30 00 2C
    W 30 0C 7F FF FF
    W 30 10 30 F5 6B
    W 30 14 7F DE CD
    W 30 18 CF 07 CE
    W 30 1C 80 12 AD
    W 30 20 7F FF FF
    W 30 24 30 EF 12.
    W 30 28 7F BD A5
    W 30 2C CF 0B 60
    W 30 80 25 55
    W 30 34 2A 7E 26.
    W 30 38 D5 81 DA
    W 30 3C 2A 7E 26.
    W 30 40 E2 5F AE
    W 30 44 E5 2A 6A
    W 30 48 1A CF A6
    W 30 4C E5 30 5A
    W 30 50 1A CF A6
    W 30 54 E2 5F AE
    W 30 58 E5 2A 6A
    W 30 5C 42 CC F9
    W 30 60 42 CC F9
    W 30 64 42 CC F9
    W 30 68 D8 4F 29
    W 30 6C E1 3C A3
    W 30 70 42 CC F9
    W 30 74 42 CC F9
    W 30 78 42 CC F9
    W 30 7C D8 4F 29
    W 30 00 2D
    W 30 08 E1 3C A3
    W 30 01 05
    根据用户指南,使用六 个可编程Biquad时使用一阶IIR。  我没有修改 代码,它会影响调试吗?它是否会更改其频率? 如何修改IIR的频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,

    命令w 30 01 04必须在w 30 00 2C后使用,因为寄存器0x01位于0x2C页,而不是0x2E。
    如果您想先尝试BQ而不使用IIR筛选器,您可以删除与第0x2E页相关的命令:
    W 30 00 2E
    W 30 1C 7F 18 36.
    W 30 20 80 E7 CA
    W 30 24 7E 30 6D

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,您好!

    您是否在设置中尝试过此操作? 您是否需要有关您的应用程序的进一步支持?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Ivan Š,

      我‘m很抱歉,我没有及时回复您有关调试结果的信息。我是按照您的方式进行的,但它没有什么用处,声音也没有变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachel,

    是否可以尝试以下脚本?
    W 30 00 00 00
    W 30 3C 03.
    W 30 00 2C
    W 30 01 04
    W 30 0C 7F FF FF
    W 30 10 30 F5 6B
    W 30 14 7F DE CD
    W 30 18 CF 07 CE
    W 30 1C 80 12 AD
    W 30 20 7F FF FF
    W 30 24 30 EF 12.
    W 30 28 7F BD A5
    W 30 2C CF 0B 60
    W 30 80 25 55
    W 30 34 2A 7E 26.
    W 30 38 D5 81 DA
    W 30 3C 2A 7E 26.
    W 30 40 E2 5F AE
    W 30 44 E5 2A 6A
    W 30 48 1A CF A6
    W 30 4C E5 30 5A
    W 30 50 1A CF A6
    W 30 54 E2 5F AE
    W 30 58 E5 2A 6A
    W 30 5C 42 CC F9
    W 30 60 42 CC F9
    W 30 64 42 CC F9
    W 30 68 D8 4F 29
    W 30 6C E1 3C A3
    W 30 70 42 CC F9
    W 30 74 42 CC F9
    W 30 78 42 CC F9
    W 30 7C D8 4F 29
    W 30 00 2D
    W 30 08 E1 3C A3
    W 30 01 05

    我刚刚删除了IIR过滤器并启用了动态缓冲区编程。
    您能否分享BQ计算器中的图解? 我想知道预期的行为是什么。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan:

    我尝试过你 的脚本,仍然没有变化。

    BQ计算器中的图解如下所示

    我曾尝试删除“w 3000 2D”,工作正常,没有声音。

    但  当我按如下所示进行调试时,只有 噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel,您好!

    噪音可能是由不稳定引起的。 从TIBQ图解中,相移甚至会超出网格,这种巨大的相移可能会导致不稳定,从而产生噪音。
    您可以尝试使用较低的复杂度极/零配置类似的形状,如下设置所示:

    W 30 00 00 00
    W 30 3C 03.
    W 30 00 2C
    W 30 01 04

    W 30 0C 7F FF FF
    W 30 10 80 00 01
    W 30 14 7F FF FF
    W 30 18 66 77 A3
    W 30 1C AA 74 42.

    W 30 20 03 0A 78
    W 30 24 03 0A 78
    W 30 28 03 0A 78
    W 30 2C 66 77 A3
    W 30 30 AA 74 42

    W 30 01 05

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器