https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767340/tpa3255-better-lc-output-filter
部件号:TPA3255主题: TPA3251中讨论的其他部件
是否有人尝试过此放大器输出的四阶LC滤波器? (第4级,如:电感器,电容器,电感器,电容器)
切换频率为600kHz; 切断频率约为60kHz至80kHz的二级LC滤波器可产生极高的输出波纹。 虽然听不到这种声音,但我担心它可能与扬声器的磁电路不起作用,可能会导致滞后失真,导致互调失真和其他可怕的现象。 (请注意,我使用的是有源分频,因此每个放大器输出直接连接到单个扬声器/驱动器)
L1=6.8uH串行快速LTSpice模拟,随后1uF到GND,随后15uH串行,随后0.47uF到GND,负载为4欧姆,显示80kHz截止频率,600kHz时衰减约80dB -- 知道 音频输出只有几毫伏波纹,我肯定会睡得更好!!
有什么意见? 是否有尝试此操作的经验?
如果我决定尝试,缓冲器电路1nF ||{10nF - 3R3}是否应该位于整个LC网络之后,扬声器之前?
谢谢!
卡洛斯
--