This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:更好的LC输出滤波器?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/767340/tpa3255-better-lc-output-filter

部件号:TPA3255
主题: TPA3251中讨论的其他部件

是否有人尝试过此放大器输出的四阶LC滤波器?  (第4级,如:电感器,电容器,电感器,电容器)

切换频率为600kHz; 切断频率约为60kHz至80kHz的二级LC滤波器可产生极高的输出波纹。   虽然听不到这种声音,但我担心它可能与扬声器的磁电路不起作用,可能会导致滞后失真,导致互调失真和其他可怕的现象。  (请注意,我使用的是有源分频,因此每个放大器输出直接连接到单个扬声器/驱动器)

L1=6.8uH串行快速LTSpice模拟,随后1uF到GND,随后15uH串行,随后0.47uF到GND,负载为4欧姆,显示80kHz截止频率,600kHz时衰减约80dB -- 知道 音频输出只有几毫伏波纹,我肯定会睡得更好!!

有什么意见?  是否有尝试此操作的经验?

如果我决定尝试,缓冲器电路1nF ||{10nF - 3R3}是否应该位于整个LC网络之后,扬声器之前?

谢谢!
卡洛斯
--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯,您好!

    我很少看到使用四阶LC滤波器。 这可能是由于与之相关的成本,即过滤器的组件数量的两倍。

    这并不是说你不能这样做。 如您所述,使用第四订单筛选器有好处! 只要您选择正确的截止频率和过冲,使用第四阶筛选器就不会出现任何问题。

    根据应用和所需的性能,缓冲器电路不是必需的,因此您的规格决定了缓冲器网络的位置。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert Cliffton56 说:
    根据应用和所需性能,不需要缓冲电路,因此您的规格决定了缓冲网络的位置。

    感谢罗伯特的回复。

    在这种情况下,您能否解释(或向我指出一些文献/应用说明)缓冲器回路的目的/原理?

    据我所见,RC部分的截止频率约为5MHz,1nF是低于50MHz甚至更高的断路。

    如果我了解它的作用,那么我就更有能力决定它是否应该存在,以及在哪里。

    再次感谢!
    卡洛斯
    --

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    我们做到了! 请尝试 使用D类输出缓冲器设计指南。  

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢罗伯特!

    我现在有一个新的问题---- TPA3255数据表(在所有典型应用原理图中)所示的缓冲器电路与Snubber设计指南(SLOA201)相矛盾。

    如果我理解正确,缓冲器电路应直接连接到放大器的输出引脚,尽可能靠近以避免增加痕量电感(这与SLOA201第2节中的说明一致: “输出的过冲和振铃出现在发送给放大器的反馈信号中”--输出通过33nF电容器连接回芯片,连接到BST_x引脚)。

    但是,在TPA3255中,缓冲器电路放置在LC低通滤波器之后*,我想这会使其无用,不是吗?

    编辑/添加:在TPA3251评估板中,原理图显示了带有“不填充”标签 的缓冲器电路(1nF与{1uF串联3.3Ω}--1uF???)

    此外,缓冲器电路有一个1nF电容器,与{与3.3Ω 串联10nF }并联--减震器设计指南只规定了一个电容器与电阻器串联(在输出引脚和GND之间)。

    有人能对此作出一些说明吗?

    最后一个评论/问题:《Snubber设计指南》没有说明电容器的类型。 我在当前的设计中使用了薄膜电容器;但我不知道NP0陶瓷是否性能更好?

    谢谢!
    卡洛斯
    --

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯,您好!

    我很高兴您正在进行调查。  让我们试着将其分解。

    您在TPA3255数据表上看到的实际上是Zobel网络,而不是您所想到的缓冲网络。  两者都非常相似,所以我看到混淆的来源。  这些网络具有不同的用途。

    我们在评估板原理图中使用了占位符值,因为根据客户的配置,它需要不同的值。

    我们希望为客户提供一种方法,使他们能够为他们可能希望实施的任何反馈提供某种选择。  

    我只知道缓冲器网络中使用的是陶瓷电容器。  

    希望这能澄清问题。

    此致,

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上是一个Zobel网络,而不是您所想到的缓冲网络[/QUOT]

    hh --这很奇怪; Zobel网络是特定于扬声器的,而不是特定于放大器的; 它(根据我所读的)往往具有更大的电容值,并且电阻器具有较高的额定功率。

    无论如何,这澄清了我的疑虑,所以现在我可以更好地决定我的设计需要什么。

    此致,再次感谢您的帮助!
    卡洛斯
    --

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在哪里获得了TPA3255的SPICE模型?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    TPA3255没有Spice模型。

    此致,
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否知道是否有类似于TPA3255的D类模型?
    我只想测试SPICE中有关减少输出波纹的不同配置。
    我正在无音频应用中使用该设计,需要固定频率,并需要降低输出噪音。
    TI是否计划制作SPICE模型?

    此致

    丹尼尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    遗憾的是,所有与TPA3255类似的设备都没有Spice模型。

    此致,
    Robert Clifton