This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:PBTL模式下的PVCC方程和L/R语音路径

Guru**** 2532030 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/766767/tpa3113d2-pvcc-equation-and-l-r-voice-path-at-pbtl-mode

部件号:TPA3113D2

大家好,

我们的音频规格AS:单声道SPK,模拟输入,5W,8欧姆SPK。

所以我们在PBTL模式下使用TPA3113D2。

1.符合5W输出的最低PVCC电压是多少?

(Vrms^2/8)= 5W,Vrms = 6.32 ,6.32 * 1.414 = 8.93V。

最小PVCC电压是否为9V? 或者我需要输入Vp-p=18V?

2.输入差分L/R时,PBTL输出音频路径是什么?  输出是否为(L+R)/2?

我们以前使用OP作为混合器,但是否有必要?

谢谢


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    很抱歉耽误你的时间,我们正在调查此问题,稍后会回复你。

    此致,
    Alix Wan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    关于输出功率的最小PVDD,大致计算结果与您列出的相同。 此外,您还需要考虑RDSon (漏源导通电阻),它对于TPA3113D2来说是2*400mohm。 因此8.93V /(8/V 8.8)= 9.823V。 我们建议选择12伏以保持一些音频动态范围。

    对于PBTL,TPA3113D2是模拟输入设备,不能执行混音器。 这意味着Mono输出与Rinn / RINP信号相同: