This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5252:PCM5252和PurePath 3控制台编程

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, PCM5252, TAS5766M, PCM5242, TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773546/pcm5252-pcm5252-and-purepath-3-console-programming

部件号:PCM5252
主题中讨论的其他部件:TAS3251,, TAS5766MPCM5242TPA3251

您好,

我在另一篇文章中读到,使用PurePath 3控制台编程PCM5252不受公开支持。 如果是这种情况,您如何对DSP部分进行编程以利用智能放大器功能? PCM5252的miniDSP部分是否与TAS3251中的DSP部分具有相同的功率和功能? 最后,PCM5252是否需要与其中一个TI芯片D芯片结合使用,以利用智能放大器功能?  

在边注中,我正在观看一场智能放大器网络研讨会,碰巧看到PurePath 3控制台的屏幕截图。 还有一个磁贴用于编程PCM5252RHVBEM板。 但我知道这个主板不存在。  

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    首先,TAS3251的功能组比PCM5252略大。 它们在技术上是不同的ROM,从软件角度来看不向后兼容。 PCM5252实际上是与TAS5766M相同的ROM。 它们与软件兼容。

    正如您在上一篇文章中所看到的,我们不公开支持SmartAmp功能。 基本上,这意味着我们依靠当地的销售办事处和现场工程师来寻找对该功能感兴趣的客户,然后我们直接与他们合作来采购硬件并让他们访问该软件。 遗憾的是,PCM5252没有很好地记录这一过程,但TAS5766M却有很好的记录,因为它总是用于公共消费。 此外,由于TAS设备是数字输入,大多数客户在寻找SmartAmp功能时都使用了这些设备。 SmartAmp功能是唯一区分PCM5252和PCM5242的功能。 部分问题是评估软件设计为与TAS1020B一起运行,该TAS1020B现已停产。 我们正在开发一种新的解决方案来替换我们所有的旧EVM,这意味着PCM5252的支持将来可能会发生变化,但目前尚未计划替换它。

    最后,我们通常会寻找一个强有力的业务案例来推荐PCM5252,因为它需要设计团队的大量支持。 否则,我们推荐PCM5242,TAS5766M以及现在功能非常强大的TAS3251!

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Paul的回答。 但是TAS5766M和TAS3251是放大器。 PCM5252是DAC。 因此,并不是完全可以替代。 我们希望构建一个具有智能放大器功能的3通道DAC,与我们现有的2个通道的基于TPA3251的放大器相匹配,然后为第三个通道构建一个功率更高的放大器。 这些将用于活跃的发言人。 我确定可以将其中2个TAS3251用于中频/高音扬声器声道,但对于低音扬声器声道,它们没有足够的功率。 我必须从头开始构建新的电流,因为我们已经完全设计了基于TPA3251的放大器。  

    我们需要什么来构建此主板? 它需要与PurePath 3控制台和学习板兼容。  

    谢谢!

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:

    您如何直接发送电子邮件(frost@ti.com)给我,我们可以讨论此卷和潜在卷的最终应用。 我想我们可以为您提供PCM5252EVM硬件,但我们只想确认这是一款消费产品。 另请告诉我您计划使用哪种放大器。

    谢谢!
    保罗