主题中讨论的其他部件:TAS3251,, TAS5766M, PCM5242, TPA3251
您好,
我在另一篇文章中读到,使用PurePath 3控制台编程PCM5252不受公开支持。 如果是这种情况,您如何对DSP部分进行编程以利用智能放大器功能? PCM5252的miniDSP部分是否与TAS3251中的DSP部分具有相同的功率和功能? 最后,PCM5252是否需要与其中一个TI芯片D芯片结合使用,以利用智能放大器功能?
在边注中,我正在观看一场智能放大器网络研讨会,碰巧看到PurePath 3控制台的屏幕截图。 还有一个磁贴用于编程PCM5252RHVBEM板。 但我知道这个主板不存在。
谢谢!
Mike