This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760XXEVM:我们购买了 EVK https://www.ti.com/tool/TAS5760XXEVM#description,现在我们已进入验证阶段

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760XXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1100002/tas5760xxevm-we-bought-evk-https-www-ti-com-tool-tas5760xxevm-description-now-we-are-in-stage-of-validation

器件型号:TAS5760XXEVM

尊敬的团队:

我们正在评估音频放大器,可以选择将外部 MCLK 提供给 IC,因为我 有一些疑问  
1) 1)我正在播放不同类型的音频、但我只获得48MHz 的更改采样频率的方法  
2) 2)如果我想为外部 MCLK 提供原理图中所需的更改。

在此阶段、请帮助我们  

谢谢
Pooja AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,
    我必须更正上述点中的采样频率

    1) 1)我正在播放不同类型的音频、但我只获得48KHz、即如何更改采样频率  

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。

    1.由于 EVM 板制作时已固定、因此恐怕无法更改其采样频率。

    2.电路板上保留了相应的引脚, 我认为您可以直接连接它们。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse
    感谢您解决了我的一个疑问。

    1)现在我有12MHz (应为~256 x FS = 256 x 48kHz = 12.28MHz)、或者它必须恰好为12.28?
    MCLK 中是否存在任何容差,否则我们必须找到确切的值?

    请告诉我...

    谢谢  
    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不需要、不需要精确的 clk 值。 允许±10%。

    但每个时钟之间的相关关系更重要。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse
    美好的一天!

    然后、我给出了  来自外部振荡器的 MCLK 12MHz、其余的诸如 LRCLK=48kHz、SCLK=3.072MHz 、数据 由内部(EVK)使用
    通过使用此配置、我们在错误状态寄存器中得到错误[设置时钟错误状态位3 ]

    您能否向我们建议如何通过在 每个时钟之间保持相关关系来生成外部 MCLK?

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您想使用 LRCLK = 48kHz 并传输64位(SCLK/lrclk = 3072/48)数据吗? 我的理解是否正确?

    如果您的 MCLK = 12MHz 是固定的、我认为您需要设置 SCLK = MCLK/4 = 3MHz。

    您可以使用此设置进行尝试。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Jesse

    是的,您的底衬是对的!我们 在 PurePath 控制台中使用了 TAS5760xxEVM 电路板 Rev (F),也是如此。
    但我们面临时钟错误。

    我必须澄清一点  
    这里我们给了外部 振荡器的 MCLK 、从 EVK 获取时钟的再管理、像  LRCLK、SCLK 这样的一切、我应该采用外部振荡器还是什么?

    请您在这方面帮助我们

     谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     MCLK 输入由 lrclk、SCLK 分开。

    如果 Fs 有一个小位移、MCLK 不会一起位移、那么每个 clk 之间的关系可能会崩溃。

    您可以保持 MCLK 固定、但另一个时钟  应该具有以下关系(  您的情况下)。

    MCLK = 256fs。SCLK = 64fs。 (如果   MCLK 不能改变、256和64必须保持稳定。也许您需要从 EVK 调整一点 FS)

    但对于您的情况、即使您不更改 FS、时钟也应该能够工作。

    可能其他一些根本原因会导致您的问题。

    您能帮助确认每个时钟的波形和频率吗?

    还要检查序列是否正常?

    对于根本原因分析、您能否尝试使用具有特定值的较小 MCLK 时钟、如128xfs 或192xfs。

    PS。当您尝试新时钟时、请记住清除错误并通过切换 SPK_SD 引脚恢复正常运行。

    有关详细信息、您可以在数据表中查看8.3.3。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Jesse
    愉快的周末!

    是将应用上述配置 、并将很快回来。

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jesse、

    代表客户发布:

    在我们下面提到的情况中没有任何改进。如果我提供内部时钟、它工作正常、而不是内部时钟、我提供了外部 MCLK 和 LRCLK、数据以及来自 NVIDIA 的 SCLK。但我们仍然面临时钟错误问题

    提前感谢您的参与、我们期待您的回应。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处随附示波器截图。

    e2e.ti.com/.../sn_5F00_customerservice_5F00_case_5F00_81c4ed6547130994d4f52e61e36d4351_5F00_attachments.zip

    提前感谢您。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    1.before 您连接了来自外部 MCU 的所有 clk 信号、是否清除了先前的 clk 错误问题产生的时钟错误?
    我检查了您发送给我的时钟图、在测试期间、SCLK 似乎从3.07MHz 移动到2.82MHz、这不是稳定的、但 MCLK 非常稳定。
    这是一个测试问题还是您的 SCLK 不稳定。
    除了 clk 错误、您能否帮助确认是否可以从其他寄存器中找到任何其他错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Wei  
    1) 1)当我连接外部 MCLK 时、仅会遇到时钟错误问题。
    2) 2)我将尽快分享正确的工作条件图和非工作条件图
    3)是的、有一段时间会遇到过流错误、但我们没有遇到任何问题。

    请找到我尝试不同组合的共享下表,并找到结果。

    SI 编号 MCLK   LRCLK SCLK 数据 结果
    1 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 通过
    2. 在内部用作外部时钟(移除了一侧的 R153并连接到 J4 1 st 引脚) 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 失败
    3. 已使用外部 MCLK 12MHz 并连接至 J4 1 st 引脚   默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 默认状态(PurePath 控制台主板) REV F 失败
    4. 已使用外部 MCLK 12.3MHz 并被连接至 J4 1 st 引脚   已使用 NVIDIA agx Som (I2C3_FS)的外部 LRCLK 为48kHz 已使用 NVIDIA agx SOM 的外部 SCLK (I2C3_SCLK) 已使用 NVIDIA agx SOM 的外部 SCLK (I2C3_DOUT) 失败  



    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您的第4个设置应该起作用。

    因为您有一个带默认设置的通过案例、请查看 您的比较图1和4。

    如果1的时钟与4不同、您能否帮助使用相同的时钟和1来调整4、以确认4是否可以正常工作?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 


    上述问题的现状。
     我们用 Xavier AGX 板替换了 PPCB、并连接 到 TAS5760xxEVM、修订版 D
    请查看以下电路板更改、如果需要对硬件进行任何更改、请建议我们执行此操作。
    1) 1)从  Xavier AGX 中连接了所有 LRCLK、SCLK 和 DIN。
    2) 2)连接的 MCLK 12.28MHz。
    3) GAIN0和 GAIN1被设为高电平(3.3V)
    4) 4) SPK SD 引脚提供了2个可选的低电平和高电平  

    请您帮助我们解决这一问题,我们从过去20天开始就一直在努力解决同样的问题。

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    让我澄清一下这个问题。

    1.我看到您有时遇到过流错误、 您是否找到了根本原因? 发生频率如何?

    2.在4种情况下、您能否按照与1中的时钟相同的方式调整4中的时钟、然后对它们进行比较以查看是否有差异?

    3.上次给我发送时钟 wav 时,我发现 SCLK 时钟不稳定,测试  期间从3.07->2.82MHz 变化,是测量误差还是时钟不稳定。

    4.您能给我一张简单的图表,说明您如何连接每个时钟,以便更好地理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x8 is error ryt ! setup pick尊敬的 Jessi Ji:

    e2e.ti.com/.../non-working-clk-images.zip1)在初始阶段、我们遇到 过流错误、然后自动其关闭。
    2)我们的目标是使用 NVIDIA 进行验证,这样我们就不能检查当前的问题了,而是从 ppcmb 替换为 NVIDIA。
     
    到目前 为止、我们已将 PPCB 替换为 Xavier AGX 板、并连接到 TAS5760xxEVM、修订版 D


    请找到所附的方框图,以便于您的折射,您可以通过该方框图进行讨论,从而轻松地发现问题
    请对此提供支持

    谢谢、
    Pooja AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AK

    您能给我发送每个时钟信号的波形吗?

    当 MCLK 与其他时钟相分离时、更容易发生时钟误差。

    因为时钟抖动可能与每个时钟源不同、所以它们的同步关系被打破。

    这是我的电子邮件。 jesse-ji@ti.com

    我们可以通过电子邮件进行交谈。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse  iam planning to give below mentioned AUDIO_CLK as MCLK to chip

    感谢您提供的有用信息。在 Xavier AGX 中、将会有一个音频 MCLK。现在、我将为芯片提供音频 MCLK  
    将看到它将如何反应。


    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Jesse

    我刚刚浏览了音频论坛,您的一位客户遇到了与我们相同的问题( https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1091769/tas5760m-inquiry/4043588?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%25252525252520user%2525252525253A357730#4043588 )
     我在这里为您的折射附上了折射链接,请告诉我它们是如何在最后生成 MCLK 的,所以它也将被我使用。以发现 时钟 误差问题
    在我们的末尾、64位和单声道模式中、除了 它们都是相同的。  64 bits and mono mode

    请求您帮助。

    谢谢、
    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于您所测量的 TT、我们不知道他们如何提供时钟的信息。

    数据表中有一个建议电路、如下所示、MCLK 可由 MCU 提供。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessi

    非常感谢!我们将尝试上述配置,并会回来。

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse Ji

    我们已更新了有关上述问题的最新信息
    我们提供了来自 Som 的所有信号、然后发现"好"(正在工作)
    谢谢您的持续支持、

    谢谢、

    Pooja Ak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse Ji

    我们已更新了上述问题的新闻。
    给定 Nvidia SOM 发出的所有 I2S 信号、然后发现正常(音频工作正常)
    感谢您的支持!

    谢谢、

    Pooja Ak